Dear all,
我的板子运行的是android4.4.2系统,kernel版本为3.0.35.
lcd分辨率是1920*720,与imx6q通过双路lvds连接。
目前板子运行时lcd界面会出现概率性失真,见附件。
请教一下问题出在哪里?
(开始怀疑是复位方面的问题,已经验证画面失真时,通过rst复位LCD没有效果)
Hello Xiaojun
这个问题,有两种可能:
(1)软件的时序的配置不对。
你需要把ldb.c中的时序结构中的1080P换成你1920x720的时序。不要添加,要替换这个1080的。
(2)LVDS阻抗问题。
根据以往的经验,LVDS差分阻抗匹配不好,造成色彩失真的可能性最大。所以,你需要硬件上对比一下我们的开发本设计,包括原理图和PCB Layout。
(3)下面是我调过的1920x720在I.MX6Q板子上的效果。用的是android7.1.1。
时序部分给你参考。
Have a nice day!
TIC weidong sun
Hi,Wigors Sun,
关于lcd图像失真,我用示波器测到LCD的时钟开机uboot启动为70M左右,等到出现内核logo时频率为50多M,等到出现android画面时为44M左右,按照屏的规格书lvds时钟为44M才正常。似乎ldb.c中设置的clock在android系统才起作用。
我想问一下:
1: uboot中LCDd的clock在哪设置?
2:为什么ldb.c中clock设置 在内核启动的过程中不起作用,而是在android中才起作用?