imx6q wm8962 声卡有噪声,如何解决

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

imx6q wm8962 声卡有噪声,如何解决

1,397 Views
coderplanet
Contributor I

主芯片 :imx6q

声卡芯片 :wm8962

内核:linux-4.1.15

使用声卡播放和录音都有很大的噪声,请问是什么原因,如何解决?

Labels (2)
Tags (1)
0 Kudos
Reply
2 Replies

1,207 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello coder,

    这种情况,基本可以确定是硬件造成的。你可以首先在I2S的4根信号线上串联22R电阻对地接15-22pF电容,每根线都用这样的阻容滤波。看看是否有改善。

Have a great day,

TIC Weidong Sun

1,207 Views
coderplanet
Contributor I

Hi,Wigros

     我之前用3.0的内核,用3.0内核带有的wm8962的声卡驱动,还是同一套硬件,是没有噪声的

     因为3.0的内核不支持opengl,而4.1内核支持opengl,所以我换了4.1版本的内核

     使用4.1内核的wm8962的声卡驱动,录音时,就有很大的噪声的,像下大雨一样的噪声,沙沙沙的

    所以猜测是驱动的问题,当出现这类问题的时候,应该如何调试呢?

0 Kudos
Reply