請教大家:
不知在imx6上有可調整解析度的相關code可供參考嗎?
目前我這邊正在進行處理這塊,麻煩大家幫幫忙了,感謝。
what BSP are you using?
could you describe more details about the function you want to do?
hi,jimmychan:
感謝您的答覆,我使用的是android4.3 BSP,大致上想達到的是一般單純的解析度調整,類似可以調成1024x768或者是1366x768等等的顯示情況。
再麻煩您幫忙一下了,感謝您。
我使用的是android4.3 BSP,我想達到的是單純控制HDMI螢幕的解析度,大概就是能調整類似1024x768或者1366x768這樣的情況,可以只單純有解析度調整的功能就好。
在麻煩您幫忙一下了,感謝。