背景:
有1路adv7181和4路mipi,
adv7181接在ipu1,csi1上面,4路mipi接在(ipu0/1,csi0/1)
其中adv7181和一路mipi公用ipu1,csi1
现状:
现在要做mipi和7181动态切换,不会同时使用mipi和7181
步骤:
1:首先使用7181,摄像头画面没有问题
2:切换到mipi,摄像头画面也没用问题,
3:再次切换到7181,画面没有问题,但是画面上有好多条纹
可能是什么问题,附件有video
已解决! 转到解答。
目前已经解决
在重新使用7181时,把mipi芯片power down即可
在原帖中查看解决方案