RT1061 请问如何non-XIP启动?有相关的官方资料吗?
Hi @TheSix ,
当flash里的image地址不是flash的地址范围,而是其它RAM的时候ROM bootloader会copy image到相应的RAM并跳过去执行。你可以看一下这篇文章。
https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Knowledge-Base/I-MX-RT-How-to-boot-to-SDRAM/ta-p/1125054
跳到SDRAM和跳到其它SRAM是一样的,除了地址。
Regards,
Jing
请问这里的“image地址”指的是什么?
链接文件里面的链接地址吗?如果是的话,链接地址不在flash范围内,使用仿真器将程序下载进去的时候,程序应该不会被加载到flash中而是会直接被下载到RAM,这样似乎不需要系统ROMbootloader搬运。
如果指的不是链接地址又指的是什么呢?
OK,thanks you.