IMX7+LPDDR3 timing analysis

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

IMX7+LPDDR3 timing analysis

599 Views
badcraven
Contributor I

Добрый день. Только начал проводить для данной конфигурации тайминг анализ, как сразу полетели палки в колеса. Первый вопрос касается тайминг модели (.v) IMX7D. Есть ли они готовые? Второй вопрос касается ODT моделей. IBIS скачал с сайта.
Использую следующую модель: mx7d_19x19_1p8v_lpddr3,ibs
Судя приведенной информации в ibis нет драйвера выключенного ODT для ddr шины.
Может я что-то не так понял? Спасибо

Labels (1)
0 Kudos
Reply
1 Reply

471 Views
Yuri
NXP Employee
NXP Employee

 

Hello,

 

   We do not provide timing model for the i.MX7. Sorry. Customers can apply to 

the following tool:

i.MX7D DRAM Register Programming Aid 

 

  As for the IBIS model, according to Table 26 (IBIS Model naming convention) of the i.MX7 

Development Guide, there is no LPDDR3 model with ODT.

http://www.nxp.com/files/32bit/doc/user_guide/IMX7DSHDG.pdf 

Have a great day,

Yuri

 

-------------------------------------------------------------------------------

Note:

- If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!

- We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored

 

Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time.

0 Kudos
Reply