IMX6ull 升级到LF_v5.15.71-2.2.0 版本使用uuu 烧写镜像到emmc,无法从emmc 启动

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

IMX6ull 升级到LF_v5.15.71-2.2.0 版本使用uuu 烧写镜像到emmc,无法从emmc 启动

914 次查看
yyn
Contributor I

uuu 烧写工具版本 为1.4.243

使用 LF_v5.15.71-2.2.0_images_IMX6UL7D 中的 example_kernel_emmc.uuu 为模板进行了修改,附件会放入 修改的uuu脚本。

下图为使用uuu 烧写时的部分 log

yyn_0-1690427258720.png

使用uuu 烧写完镜像后切换到emmc 启动时,无法启动。

 

(注)使用老的mfgtool 工具烧写 uboot 和 kernel 镜像后,是可以从emmc 启动的,所以硬件上应该是没有问题的。

 

0 项奖励
回复
2 回复数

883 次查看
jackie2
Contributor III

because you have commented the statements, which is to set boot partition enable.

test_emmc.uuu

#FB: ucmd setenv emmc_cmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0

#FB: ucmd if test "${emmc_skip_fb}" != "yes"; then run emmc_cmd; fi

 

 

 

0 项奖励
回复

890 次查看
Harvey021
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi @yyn 

有试过其他版本的uuu吗?

 

Best regards

Harvey

0 项奖励
回复