IMX6QP 启动问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

IMX6QP 启动问题

3,171 Views
longyun
Contributor I

请问下IMX6QP在调试DDR使用DDR Stress Tester 出现BOOT_CFG3[5-4] 0x03 Invalid ddr map 问题 ,之前 DDR 400M调通然后把Uboot 下到emmc了 想要恢复到528 所以就擦除uboot,BOOT_CFG3 45那两个引脚都通过10K电阻到地,但是还是有问题 怎么解决呀

Labels (1)
Tags (2)
0 Kudos
Reply
8 Replies

2,518 Views
longyun
Contributor I

b45499

0 Kudos
Reply

2,518 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

你这里DDR 400M的话测试有问题么?

Have a nice day

Rita

0 Kudos
Reply

2,518 Views
longyun
Contributor I

之前400M测试没有问题 现在没法测试了

0 Kudos
Reply

2,518 Views
longyun
Contributor I

没有问题 工具的测试 uboot的还有内核的都能通过

0 Kudos
Reply

2,518 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

那你把测试通过DDR设置好的u-boot,还有内核写到emmc上,启动的时候可以正常启动吗?

0 Kudos
Reply

2,518 Views
longyun
Contributor I

现在用的mfgtool下载uboot不行 loading u boot就停了 没法跳转

0 Kudos
Reply

2,518 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

那说明你的DDR参数设置的不对

0 Kudos
Reply

2,518 Views
longyun
Contributor I

应该是供电不对 但是供电电路用的是开发板的 FDMS6681Z lt3680和 MMPF0100 电源芯片 ,后面两个使用一个二极管降压0.8来做的供电 现在没有用二极管降压 直接供5v BOOT_CFG[5.4]是正常的0x00 但是pf0100供电要求小于4.8 问这这样使用有多大影响, 前期测试输入电压必须大于5v 才能正常启动 5v的时候出现不断复位的现象

0 Kudos
Reply