4.9.88版本内核yocto 生成的rootfs下usr/include为空

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

4.9.88版本内核yocto 生成的rootfs下usr/include为空

Jump to solution
1,262 Views
475143463
Contributor III

大神们,好,

以前编译4.1.15的版本内核,生成的rootfs下usr/include都有相关头文件。
但是最近在Ubuntu下编译4.9.88版本内核yocto 生成的rootfs下usr/include为空。
看bb文件也没看到啥差异。
但是在
/home/ubuntu/imx-yocto-bsp/build/tmp/work/imx6qsabresd-poky-linux-gnueabi/core-image-minimal/1.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/include

/home/ubuntu/imx-yocto-bsp/build/tmp/work/imx6qsabresd-poky-linux-gnueabi/core-image-minimal/1.0-r0/recipe-sysroot/usr/include
路径下,有需要的头文件,两个目录下的文件有部分相同。
使用它们中的一个放到rootfs/usr/include下也可以使用。但是不知道准备与否?

请问下各位大神,有没有见过这种神奇,奇葩的现象?

0 Kudos
1 Solution
1,062 Views
475143463
Contributor III

您好,非常感谢,这个问题已经解决了。要在bb文件中加入“dev-pkgs”才可以。这点,yocto环境中是没有的。

View solution in original post

0 Kudos
2 Replies
1,063 Views
475143463
Contributor III

您好,非常感谢,这个问题已经解决了。要在bb文件中加入“dev-pkgs”才可以。这点,yocto环境中是没有的。

0 Kudos
1,062 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

The version 4.9.88 is different from the BSP Linux 4.1.15 version. Details you can see the document

i.MX_Reference_Manual.

0 Kudos