新买的iMX6UL-EVK debug口没有log输出 无法调试

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

新买的iMX6UL-EVK debug口没有log输出 无法调试

Jump to solution
1,860 Views
shikai
Contributor I

今天刚到的开发板,debug口接上PC,可以正常识别出是CP210x的串口,按照说明书插入附送的 MicroSD卡,上电启动 ,串口终端无任何log输出(比特率这些都是按照说明书上正确设置了的)。
开始以为是SD卡的问题,就拨动SW602到MFG的烧录模式,开始烧录,但是也没有任何log输出(我记得之前的imx6q只要进入烧录模式就有打印了)。
难道还需要其它设置才能输出log吗??

Labels (1)
Tags (1)
0 Kudos
Reply
1 Solution
1,524 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Shikai,

     一般情况下,随开发板一起的SD卡中是含有系统的,默认情况下,插入SD卡,上电后,系统就可以运行起来。所以,你做烧录实验时,最好能用自己的另外一个SD卡,免得把随机的SD卡系统覆盖掉或者破坏掉。

     PC机系统可以识别到CP2102,说明USB转串口驱动OK,在你的PC上可以找到这个串口设备,可能被标识为COM3/4/X等,那么当你启动终端软件,比如SecurCRT,你需要在终端软件里设置使用哪个串口(和CP2102转过来的串口标识对应上),然后配置好波特率(比如115200)等工作参数,那么启动板子时,至少可以看到u-boot的启动信息。

     如果上面的配置都是正确的,仍然无法看到启动的log,请联系一下采购板子的代理商,请他们工程师帮助你一下!

NXP TIC team

weidong.sun

View solution in original post

0 Kudos
Reply
1 Reply
1,525 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Shikai,

     一般情况下,随开发板一起的SD卡中是含有系统的,默认情况下,插入SD卡,上电后,系统就可以运行起来。所以,你做烧录实验时,最好能用自己的另外一个SD卡,免得把随机的SD卡系统覆盖掉或者破坏掉。

     PC机系统可以识别到CP2102,说明USB转串口驱动OK,在你的PC上可以找到这个串口设备,可能被标识为COM3/4/X等,那么当你启动终端软件,比如SecurCRT,你需要在终端软件里设置使用哪个串口(和CP2102转过来的串口标识对应上),然后配置好波特率(比如115200)等工作参数,那么启动板子时,至少可以看到u-boot的启动信息。

     如果上面的配置都是正确的,仍然无法看到启动的log,请联系一下采购板子的代理商,请他们工程师帮助你一下!

NXP TIC team

weidong.sun

0 Kudos
Reply