关于配置EIM接口

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

关于配置EIM接口

2,599 Views
vvjay
Contributor I

Hi,

     我这里有一块imx6qSABRESD的板子,需要和FPGA进行通信,主要是一些视频流数据,想要使用EIM接口。BSP为fsl-yocto-L4.1.15_1.1.0-ga,参考了其中的i.MX_Linux_Reference_Manual.pdf,在Chapter41中,有很简单的介绍eim,在41.4 节中有让参考mx6q_setup_weimcs() in arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabreauto.c ,但是在我通过官方流程下载下来的kernel源码中(确定是4.1.15的)在相关目录下没有board-mx6q_sabreauto.c文件,同时我也找个kernel下其他目录,同样没有。也有可能是我找的地方不对,望指出。所以请问:

   1. 我需要如何去配置eim接口,是否有更加详细的文档

   2. 是否有eim接口的驱动源码可以参考,或者相关的接口文档

   3. eim接口如果配置完成,是否有userspace的代码可以测试,或者说eim接口的api的说明?

Thanks

0 Kudos
2 Replies

1,139 Views
ruiguo
Contributor II

你好 请问你的程序调试成功了吗, 我现在在做一个类似的项目,也会用到EIM和fpga通信,但是我遇到了一些问题,通信的时候EIM总线上没有人和信号发生,如果你看到希望你能回复,非常感谢!

0 Kudos

1,139 Views
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

please take this for reference:

arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabreauto.dtsi

0 Kudos