i.mx6sx Bt656 영상 캡처 문제

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

i.mx6sx Bt656 영상 캡처 문제

1,635 Views
moowonlee
Contributor II

i.mx6sx의 CSI0, CSI1을 이용하여 영상캡처를 할려고 합니다.

 

CSI0는 VADC를 이용하여 NTSC 카메라 영상을 받고 있습니다.

그리고 CSI1는 TW9900(비디오 디코더)을 이용하여 NSTC 카메라 영상을 BT656,YUV422으로 받으려고 합니다.

 

현재 TW9900 드라이버 작업을 통해 받은 영상을 보여드립니다. 

  CSI 드라이버 (csi_v4l2_cature.c) 에서  buf stride을 0으로 설정하여 Deinterlace를 수행하지 않을 때 영상을 아래와 같이 캡처가 가능합니다.

  ->이때 잡힌 영상을 보게되면 영상의 스타트 프레임과 line 시작을 잡지 않는 것으로 보여집니다.

 

166215_166215.pngpastedImage_1.png

 

 이 문제에 대해 답변을 부탁드립니다, 

감사합니다. 

Labels (1)
0 Kudos
1 Reply

1,031 Views
sungchankim
Contributor I

안녕하세요. 저도 TW9900을 사용하려고 하는데 어떤식으로 컨트롤 해야 할지 몰라 댓글 남깁니다.

혹 관련해서 진행하신 부분 소스좀 받아볼수 있을까요??

가능하다면 어떤식으로 해야하는지 조언좀 부탁드립니다.

메일주소는 kschquf@gmail.com 입니다.

 이전에 남기신 글 봤는데 저도 그 상태에서 진전이 없네요.

혹시 그부분을 어떻게 풀었는지 조언좀 부탁드립니다.

 그럼 수고하십시요.

0 Kudos