Qn908x OTA NVDS

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 
4,052件の閲覧回数
Corgi
Contributor II

你好,

我在程式中有啟用

スポイラ
#define gAppUseBonding_d 1
#define gAppUsePairing_d 1

讓手機App接連裝置時必須先經過配對綁定,

但在使用IoT ToolBox OTAP後,在下一次進行連線時,
裝置就不認識該台手機導致無法正常使用特徵與服務,

請問OTA是會清除NVDS的嗎?

或者是我有什麼應該加入的設定呢?

 

Best Regards,

Corgi

0 件の賞賛
1 解決策
4,040件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

Hi,

要么增加外部存储,要么你更新的image里包含绑定信息,自己去指定位置拿数据。你自己开发自己app,当然你自己说了算

 

Have a great day,
TIC

-------------------------------------------------------------------------------
Note:
- If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!

- We are following threads for 7 days after the last post, later replies are ignored
Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time.
-------------------------------------------------------------------------------

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
17 返答(返信)
4,033件の閲覧回数
Corgi
Contributor II

Hi Tic,

是否有 NXP 編譯 .bin 或是 .srec的 Format文件?

目前遇到在App將該Image資訊傳送到裝置時,需要ImageId, ImageVersion,

我該如何知道他在檔案中的哪裡呢?

0 件の賞賛
4,031件の閲覧回数
Corgi
Contributor II

補充:

我是使用MCUXpressoIDE 來生成檔案,

我需要了解各個資訊該如何取得(Image Version, Image Id, ImageFileSize, Data起始點),

感謝!!

0 件の賞賛
3,990件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

有新问题,应该重新建一个post。image Id,就是1,不用改,image version应该是自己定义的,跟代码无关,iamgefile size也是app自己算出来,data起始点是0,不用改

0 件の賞賛
3,946件の閲覧回数
Corgi
Contributor II

你好,

我發現在傳送 Image chunk command時的第一個封包中,

前面有幾個Byte會傳送ImageFileHeader的資料

fileIdentifier
headerVersion
headerLength
fieldControl
companyId
imageId
imageVersion
headerString
totalImageFileSize

但是要如何從Image File (Srec,S19)中找出這些資料呢?


0 件の賞賛
3,940件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

事实上,如果你的镜像文件里没有这个ota头,那么手机app自动加上去。如果有这个头,就直接用。这个头可以在test tool里生成,选择一个image file,然后再Save就可以获得有ota头的镜像

nxf56274_0-1631256239637.png

 

0 件の賞賛
3,926件の閲覧回数
Corgi
Contributor II

我剛剛使用了Test Tool 要生成這個Header,

但是按下Save的儲存檔案格式為 .bleota 這個檔案類型並不是.s19,.srec,

有辦法儲存為其他的檔案類型嗎?

 

謝謝

0 件の賞賛
3,922件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

本质上就是一个bin文件,只不过前面多了几个字节,扩展名叫什么都无所谓,iot toolbox都是可以解析出来的。转成s19网上应该都能找到工具可以转

0 件の賞賛
3,919件の閲覧回数
Corgi
Contributor II

我知道Iot Toolbox可以解析出來,

但我要將這功能整合到我的App,

但是我現在不了解 是怎麼解析的,

我想知道 Image Header的資訊是編譯在檔案中的哪個部分,

因為我沒看到相關的說明,

但是ToolBox可以找到~

 

0 件の賞賛
3,914件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-623069-1-1.html

image开头就是ota头,ble的application developer有写哪些位什么含义

0 件の賞賛
3,869件の閲覧回数
Corgi
Contributor II

Hi, @nxf56274 

Header我已有自行增加,

但是我發現使用Test Tool 編譯出來的.bleota檔案的結尾會有多出一段代碼

 

00f0 2000 0000 e0ff
ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
ffff ffff ffff ffff ffff ffff ff1f 00f1
0200 0000 c11d 

 

是有什麼地方我沒有注意到嗎? 謝謝!

0 件の賞賛
3,863件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

请重建一个新的post,谢谢

0 件の賞賛
3,858件の閲覧回数
Corgi
Contributor II
0 件の賞賛
4,017件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

你可以看下Bluetooth Low Energy Demo Applications User Guide,它在sdk的doc目录下关于otap的一些介绍,Bluetooth Low Energy Application Developer Guide里有关于otap协议详细描述

0 件の賞賛
4,013件の閲覧回数
Corgi
Contributor II

你好,

我目前正是查看
"Bluetooth Low Energy Demo Applications User Guide" (5.19) 
"Bluetooth Low Energy Application Developer Guide" (CH11)

這兩份文件,但是我沒看見,.srec / .s19檔案格式

還是你指定就是 “11.4 BLE OTAP image file format" 這個章節呢?

0 件の賞賛
4,049件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

Hi,

是的,ota更新是需要擦写flash的,所以存的信息肯定被擦除了。

 

Have a great day,
TIC

-------------------------------------------------------------------------------
Note:
- If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!

- We are following threads for 7 days after the last post, later replies are ignored
Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time.
-------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛
4,045件の閲覧回数
Corgi
Contributor II

Hi TIC,


那請問是否有解決的方法呢?

我原先認為只會清除普遍的Flash, 不會清除NVDS,

因為這讓OTA更新後手機就無法正常連線了,不會跳出再次配對與綁定的畫面。

 

另一個問題是,如果在自己App專案中新增OTAP功能,

韌體檔案的格式是否就不用和ToolBox所限制的檔案格式相同(.s19, .srec),我可以自行決定(.bin .hex ...)

 

Best Regards,


Corgi

0 件の賞賛
4,041件の閲覧回数
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

Hi,

要么增加外部存储,要么你更新的image里包含绑定信息,自己去指定位置拿数据。你自己开发自己app,当然你自己说了算

 

Have a great day,
TIC

-------------------------------------------------------------------------------
Note:
- If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!

- We are following threads for 7 days after the last post, later replies are ignored
Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time.
-------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛