小贴士:如何降低ZED唤醒后到Polling前的时间

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

小贴士:如何降低ZED唤醒后到Polling前的时间

852 次查看
patrick_pan
NXP Employee
NXP Employee

JN5169的ZED在唤醒后(Rx处于工作状态)到Polling(Tx进入工作状态)前的等待时间比较长,如下图中橙色区域所示:

Front-Porch Period before Polling.png 

使用下面的方法降低该前肩时间:

在应用中添加

1)头文件 #include "mac_pib.h"
2
)初始化代码中增加:  MAC_vPibSetMinBe(NULL, 1);

 

可以尝试增减函数MAC_vPibSetMinBe中第二个参数为2,3…根据实际场景调整该前肩长度(1对应的前肩最短)

标签 (3)
0 项奖励
0 回复数