Hello
我正在使用S32K116,需要按键实现一个功能,准备使用外部输入中断,程序中已经设计好配置,但是发现初始化后直接进入了一次中断,这不是我想要的结果,请问有什么可以阻止初始化进中断这一现象嘛 ?
还有一点就是我在同一个IO外设(PTC),设置了3个外部输入中断PTC1,PTC2,PTC3,想获得单独检测到底是那个按键输入的中断,我该如何设计,在例程中我并没有找到相关的函数,只有对于一个外设(PTC)脚的所有中断检测。
已解决! 转到解答。
Hi@DarrenZhang1
对于PinSettings的内容总结,我给你一个链接,是我们的AE胡恩伟写的,写的比较详细。
https://mp.weixin.qq.com/s/hDP9RBmGDhq93I9LBBF3Bg
Q1.
初始化的时候先清一下中断标识,在IDE里面有设置(默认不清,文章中有详细描述),第一个问题应该是这个原因。
Q2.
S32K11x系列所有PORT的全部GPIO引脚公用一个中断向量,因此,在GPIO 引脚的中断 ISR 函数中,用户需要读取各个 PORT 的中断标志寄存器PORT ISFR 来判断具体是哪一个 GPIO 引脚发生了中断,然后做相应的处理并清除对应的中断标志位。所有设计PCB的时候,需要外部中断的尽量用相同的PORT,能够提高效率。相关的例程在IDE里面也有。
BR!
Jim,
Hi@DarrenZhang1
对于PinSettings的内容总结,我给你一个链接,是我们的AE胡恩伟写的,写的比较详细。
https://mp.weixin.qq.com/s/hDP9RBmGDhq93I9LBBF3Bg
Q1.
初始化的时候先清一下中断标识,在IDE里面有设置(默认不清,文章中有详细描述),第一个问题应该是这个原因。
Q2.
S32K11x系列所有PORT的全部GPIO引脚公用一个中断向量,因此,在GPIO 引脚的中断 ISR 函数中,用户需要读取各个 PORT 的中断标志寄存器PORT ISFR 来判断具体是哪一个 GPIO 引脚发生了中断,然后做相应的处理并清除对应的中断标志位。所有设计PCB的时候,需要外部中断的尽量用相同的PORT,能够提高效率。相关的例程在IDE里面也有。
BR!
Jim,