S32G274ardb2 board 使用yocto 编译BSP35.0板级,构建根文件系统添加服务依赖

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

S32G274ardb2 board 使用yocto 编译BSP35.0板级,构建根文件系统添加服务依赖

961 Views
sdx111
Contributor I

请教一下yocto编译下构建自己的根文件系统,如果想要添加ssh服务应该在哪里进行更改?

0 Kudos
Reply
8 Replies

878 Views
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

您好

您可以通过以下配置文件:etc/ssh/sshd_config

来修改配置ssh server的配置。

Hope it helps

 

Best Regards

Chenyin

0 Kudos
Reply

901 Views
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

您好

是支持的,您可以在板端或者PC端使用SCP命令将PC端的文件传输到RDB2.

例如:在PC端,scp localfile root@板端IP:/PATH/to/PUT 这样就可以将您PC端的文件传输到板端的特定目录下。

 

Best Regards

Chenyin

0 Kudos
Reply

920 Views
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

您好,感谢回复

BSP35.0 默认配置下,ssh server是正常使能的,您在host端使用ssh root@$Board_IP 应该可以正常远程登录RDB2板卡进行远程操作。

您可以参考Yocto的官方文档来给默认rootfs添加新的package,以此给系统添加新的服务或者功能,您也可以具体查看Yocto安装目录下source/meta-alb目录下部分配置文件来进行参考。

 

Best Regards

Chenyin

0 Kudos
Reply

556 Views
sdx111
Contributor I

您好,我使用eth0的网口,无论是SSH还是SFTP都不能连接上,这是为什么?

sdx111_1-1719996321587.png

 

sdx111_0-1719996251608.png

sdx111_2-1719996828712.png

 

 

0 Kudos
Reply

900 Views
sdx111
Contributor I

ssh服务依赖配置文件具体在哪个路径下,我没有找到,可否具体指明一下

0 Kudos
Reply

905 Views
sdx111
Contributor I

那是否支持SFTP协议?我现在想要从PC端传输文件给板子上应该怎么操作?

0 Kudos
Reply

931 Views
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee
您好,感谢提出问题
请问您是想在RDB2板卡上基于BSP35,使能ssh server服务吗?以便可以远程通过ethernet 来访问开发板?
 

Best Regards

Chenyin

0 Kudos
Reply

930 Views
sdx111
Contributor I

对,除此之外我也想知道具体在yocto哪里可以添加服务的依赖

0 Kudos
Reply