FS8530&8430

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

FS8530&8430

655 次查看
Oliver2
Contributor III

这是FS8530完成ABSIT1的条件(Vxx_uv=0 and Vxx_ov=0) or !Vxx_ABIST1_OTP  。

我在8530A1ES上成功完成调试,但是PIN TO PIN 换上8430A0ES的时候,却卡在了ABSIT1,导致我无法进入INT_FS,我已经确定了DEBUG=0V, WAKE=1,然后VMON1=VMON2=0.8V,8430A0ES应该是没有FCCU的所以,这个脚应该是可以忽略的,但是我通过读取寄存器,返回没有VMON的OV和UV报错。我想问问,这个PIN TO PIN的替换后,还有那些引脚的电压问题,导致无法通过ABIST1吗

0 项奖励
回复
1 回复

642 次查看
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

VMONx是不一样的,你查看下VMONx的电路配置

0 项奖励
回复