使用SST39VF6401B替换SST39VF3201 的问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

使用SST39VF6401B替换SST39VF3201 的问题

1,548 Views
wangtiegang
Contributor II

CPU为LPC2478,原来使用的是SST39VF3201

现在使用SST39VF6401B替换原来的SST39VF3201 想得到8M的存储空间,但是测试发现存储空间还是4M 折腾了很久了,哪个大侠碰到过类似的问题,望指点一二,不胜感激

0 Kudos
Reply
2 Replies

1,419 Views
xiangjun_rong
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi, 铁钢王,

关于您的问题, 首先你用的是两片SST39VF6401B扩展到32 bits的数据宽度,还是用一片SST39VF6401B用16bits的数据宽度? 如果你用32bits数据宽度,LPC2478的EMC_A2 链接到SST39VF6401B的A0 pin, LPC2478的EMC_A0,EMC_A1不用。 如果你用16bits数据宽度,LPC2478的EMC_A1 链接到SST39VF6401B的A0 pin, LPC2478的EMC_A0不用.

如果上述回答不能解决你的问题, 请给出你的电路图,并详述你的问题

BR

XiangJun Rong

0 Kudos
Reply

1,419 Views
wangtiegang
Contributor II

已经解决

0 Kudos
Reply