您好
我目前正在使用PN5180评估版和配套的NFC cockpit,但是遇到了以下问题:
(1)LPC Firmware installation只可以进行一次吗?
(2)如果在安装Secondary Firmware的时候断电,是不是会造成之前固件的丢失,从而导致NFC cockpit无法正常使用。此时我该怎么办。
(3)我在安装Secondary Firmware时会听到电脑提示串口断开的提示音,所以Secondary Firmware总是失败,我想请问如何使得设备管理器同时有两个串口显示呢。
PNEV5180B板配套NXP NFC Cockpit v4.8.0.0。
(1)用USB线连接PC和PNEV5180B,打开NXP NFC Cockpit v4.8.0.0的Extra,然后导入固件Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin的时候会出现 在 2019-11-24 下午11:28如图所示问题。
(2)用USB线连接PC和PNEV5180B,打开NXP NFC Cockpit v4.8.0.0的scripting导入rc663_pol_001.nncscript会出现在 2019-11-25 上午1:30如图所示的问题。
(3)使用LPCXpresso v8.2.2_650导入NxpNfcRdLib_PN5180_LPC1769_v05.22.01_Full软件包后会出现 在 2019-11-25 下午11:27如图的编译错误。
您好,
(1)LPC Firmware installation只可以进行一次吗?
这个一般在板子上就默认按照好的。
(2)如果在安装Secondary Firmware的时候断电,是不是会造成之前固件的丢失,从而导致NFC cockpit无法正常使用。此时我该怎么办。
根据您提供的图片显示,这个需要固件升级,具体的参考AN11744的第3章。你可以根据这个文档的资料进行操作。
URL:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11744.pdf 。 这个资料上详细说明了怎么按照固件,以及根据的板子的版本号,怎么进行固件升级等等。
您好
1.我提供的第二张图片是评估版内的固件丢失所造成的吧(因为我在下载Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.nnc.bin这一固件的时候断电了,所以我怀疑图2是由于之前的固件丢失所造成的,因为之前没有报那么多错误)?
2.我在下载固件的时候可以直接用USB线吗?还是必须要用lpc——link2?
3.我就是按照您给我发的那份PDF来操作的,但是我认为它写的不够明确,例如为什么一个设备会拥有两个端口,还有LPC Firmware installation明明只能操作一次,却没有提示。
4.我之所以操作LPC Firmware installation,是因为按照那份PDF所述,文档说固件可能已经过时,需要重新刷新。
5.方便加您微信吗?我认为我还有好多问题需要向您请教。