mpc5748g lwip& uart

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

mpc5748g lwip& uart

570 Views
lixu
Contributor II

您好,我使用的是MPC5748G。

我在软件提供的例子“lwip”上添加了uart通信,实现通过UDP接收然后通过Uart传出数据。一开始发送数据后,Uart有返回数据,等成功的运行了20分钟左右,程序突然断开,且再启动后无法通过Uart返回数据,rebuild后也无法实现。以下是我在lwip例子中添加的uart的配置和代码:

uart组件配置:

uart组件配置.png

uart引脚配置:

uart引脚配置.png

时钟配置:

时钟配置.png

代码补全(udpecho.c):

/*-----lixu------------------------------------------------------------------------------*/
#define TIMEOUT 100UL
#define BUFFER_SIZE 256UL
//uint8_t buff[BUFFER_SIZE];                                                                                                                      uint8_t bufferIdx;

void uartRxCallback(void *driverState, uart_event_t event, void *userData) {
  /* Unused parameters */
  (void)driverState;
  (void)userData;

  /* Check the event type */
  if (event == UART_EVENT_RX_FULL)
  {
    /* The reception stops when newline is received or the buffer is full */
    if ((buffer[bufferIdx] != '\n') && (bufferIdx != (BUFFER_SIZE - 2U)))
    {
      /* Update the buffer index and the rx buffer */
      bufferIdx++;
      UART_SetRxBuffer(&uart_pal1_instance, &buffer[bufferIdx], 1U);
    }
  }
}
/*-----------------------------------------------------------------------------------*/

udpecho_thread( )下添加

/* Initialize UART PAL over LINFlexD */
UART_Init(&uart_pal1_instance, &uart_pal1_Config0);

/* Send the received data back */                                                            UART_SendDataBlocking(&uart_pal1_instance, buffer, strlen((char *)buffer), TIMEOUT);

错误现象:

运行工程,使用网络传输助手发送数据,uart和udp都没有接收到数据(原来例子中的udp发送没有关掉,所以发送数据时udp和uart应该都可以返回数据),程序断开。

程序断开.png

另一现象:

当注释掉UART_SendDataBlocking( )函数时,udp可以返回数据。

想请教一下大家有没有知道这个问题的原因及解决方法。

望回复,谢谢!

0 Kudos
1 Reply

558 Views
lixu
Contributor II

此问题已解决,找到问题错误出现在哪里。可以进行通信,但是uart转发数据总是丢第二位,有待解决,望有经验者指点一下。

0 Kudos