MPC667543S-晶振引脚ESD15kV空气放电会重启(距离14mm)

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

MPC667543S-晶振引脚ESD15kV空气放电会重启(距离14mm)

50 次查看
playzlov
Contributor I

MPC667543S-晶振引脚ESD15kV空气放电会重启(距离14mm,并且有2.5mm厚的PC塑料隔断)

所有测试都在晶振正上方,ESD为负极性15kV。正极性15kV测试都正常。

1、布局情况是,晶振通过过孔放置在芯片反面(过孔在芯片体内部),中间有完整的GND,PCB为4层板,第一层芯片层(信号层)下为地层,电源层,最后信号层。在电源层晶振部位挖空。

2、当芯片裸露的晶振引脚用铜箔贴上ESD测试可以完美通过。

我想请教一下是否必须做屏蔽隔离才能过负极性15kV?还有什么方法可以做下测试,软件上可以有什么调整吗?

0 项奖励
回复
0 回复数