Example MPC5748G Flash RW SSD

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Example MPC5748G Flash RW SSD

Example MPC5748G Flash RW SSD

The example does exactly the same operation like this example:

https://community.freescale.com/docs/DOC-105380

...but SSD flash driver is used now.

 

********************************************************************************

* Detailed Description:

*

* Unlock, erase and program of flash mid block 0x00FB_8000 - 0x00FB_FFFF.

* Used SSD flash drivers:

* http://www.freescale.com/files/product/software/C55_JDP_SSD.exe

* Version of the driver is v1.0.0

* ------------------------------------------------------------------------------

* Test HW:    X - PC5748G - MB (rev C)

* MCU:        PPC5748GMMN6A

* Maskset:    1N81M

* Fsys:       160 MHz

* Debugger:   Lauterbach Trace32

*             

* Target:     Internal_FLASH

*

********************************************************************************

ラベル(1)
添付
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-30-2015 04:20 AM
更新者: