MCUXpresso PNEV7462C flashen Problem weiterverwendung mit Cockpit

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

MCUXpresso PNEV7462C flashen Problem weiterverwendung mit Cockpit

1,104件の閲覧回数
raphael_werner
Contributor I

Hallo Community

Mein Problem sieht so aus, dass Ich meinen PN7462 über MCUXpresso IDE flashen möchte und das development kit dann über das Tool Cockpit ansteuern will. Jedoch sieht die Lage bei mir so aus, dass ich ohne Probleme den PN flashen kann jedoch beim verwenden des Tools Cockpit immer disconnect angezeigt wird. 

Zum flashen habe ich die aktuelle Version verwendet:

      PN7462AU FW & SW Examples Full Version v05_07_01

Geflasht wurde über LPC Link 2 

0 件の賞賛
返信
5 返答(返信)

915件の閲覧回数
raphael_werner
Contributor I

Hallo Ivan,

Wenn ich den PN7462 über das USB MSD Interface flashe (NxpNfcCockpit_03_04_00_Flash.bin) funktioniert alles einwandfrei und ich kann über Cockpit auf meine Hardware zugreifen.

Probiere ich es aber über das SWD Interface (MCUXpresso IDE; ….Main.axf) funktioniert das flashen auch problemlos jedoch kann ich über Cockpit nicht auf meine Hardware zugreifen (Disconnected).

Ich möchte später nämlich nur über SWD Interface flashen, da ich auf meinem kommenden Prototypen nicht extra ein USB MSD Interface vorsehen möchte. 

0 件の賞賛
返信

915件の閲覧回数
IvanRuiz
NXP Employee
NXP Employee

Hallo,

Die Kommunikation mit dem Cockpit ist nur über die USB-Schnittstelle möglich.

Danke für dein Verständnis,

Ivan.

0 件の賞賛
返信

915件の閲覧回数
IvanRuiz
NXP Employee
NXP Employee

Hallo,

1. Könnten Sie bitte einen Screenshot des Fehlers anhängen, den Sie im Cockpit bekommen?

2. Welche Binärdatei flashen Sie über die SWD-Schnittstelle zum PN7462?

Danke im Voraus,

Ivan.

0 件の賞賛
返信

915件の閲覧回数
raphael_werner
Contributor I

1: Bei Cockpit wird nur Disconnected oben angezeigt nichts anderes.

pastedImage_2.png

2:Binaires nehm ich von Main

pastedImage_1.png

   Habe dazu 3 Warnings

pastedImage_3.png

0 件の賞賛
返信

915件の閲覧回数
IvanRuiz
NXP Employee
NXP Employee

Hallo,

Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 6 von UM10883, um das PN7462 mit dem Cockpit zu verbinden.

Hoffe das hilft,

Ivan.

0 件の賞賛
返信