为emWIN创建新驱动

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

为emWIN创建新驱动

337件の閲覧回数
lpcware
NXP Employee
NXP Employee
Content originally posted in LPCWare by laurieldc on Sun May 27 20:05:07 MST 2012
你好!我尝试在我的lpc1788板上使用emWIN,板上有ATM0430d5-T的TFT液晶显示器和三星K4S561632J SDRAM。我的电路板和液晶没有可用的驱动程序。所以我要自己做。做出以下函数是否足够:

LCD_X_DisplayDriver();
with commands
LCD_X_INITCONTROLLER
LCD_X_SETVRAMADDR_INFO
LCD_X_ON
LCD_X_OFF
LCD_X_SETLUTENTRY
LCD_X_SETORG

LCD_X_InitController()

LCD_GetBitsPerPixel()
LCD_GetBitsPerPixelEx()
LCD_GetNumColors()
LCD_GetNumColorsEx()
LCD_GetVXSize()
LCD_GetVXSizeEx()
LCD_GetVYSize()
LCD_GetVYSizeEx()
LCD_GetXMag()
LCD_GetXSize()
LCD_GetXSizeEx()
LCD_GetYMag()
CD_GetYSize()
LCD_GetYSizeEx()


LCD_SetDevFunc()
LCD_SetSizeEx()
LCD_SetVRAMAddrEx()
LCD_SetVSizeEx()

LCD_ControlCache()
?

我还需做些别的吗?
ラベル(1)
0 件の賞賛
0 返答(返信)