MMA9553L 计步器使用指南

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

MMA9553L 计步器使用指南

MMA9553L 计步器使用指南

    MMA9553L是飞思卡尔的一款计步传感器,本文就如何快速使用该传感器做一个简单介绍。

   你可能还见到过MMA955xL, 它与MMA9553L是什么关系呢?简单的来说MMA955xL是一个统称,它包括MMA9550L、MMA9551L、MMA9553L和MMA9559L这几个具体型号,其实这四种传感器在硬件上都是一样的。其内部主要由ColdFire 内核、模拟前端、Flash、IIC和SPI接口等部分组成,原理框图如下图所示:

b1.png

   它们的不同之处在于内部的Firmware不同,Firmware在芯片出厂时就已经固化在芯片里面了,不同的Firmware对于不同的功能。这里介绍的MMA9553L主要就用作计步器功能。

   b2.png

    MMA9553L和MCU之间可以通过IIC接口或者SPI接口通讯,所以使用MMA9553L的首要前提是把MCU的IIC或者SPI调通。接口调通之后就可以来操作此传感器了。这里以IIC为例来说明。附件为参考代码。

测试平台:IAR7.2 + FRDM_KL25Z+FRDM-FXS-MULTI

FRDM-FXS-MULTI开发板上带有MMA9553L,将FRDM-FXS-MULTI开发板和FRDM_KL25Z连接在一起就可以使用了。

    下面分析一下源代码:   

    首先是调用初始化函数pedometer_init(),此函数主要调用以下几个函数:

     pedometer_write_config();       // config

    pedometer_enable();         // enable pedometer

    pedometer_int0_enable();    // enable INT_O pin

    pedometer_active();         // active MMA9553

pedometer_wakeup();   // wakeup

在此重点分析前两个函数。第一个函数 pedometer_write_config(),该函数的具体实现如下:

void pedometer_write_config(void)

{

    unsigned char Buf[]={0x15,0x20,0x00,0x10,

                           0x0C,0xE0,

                           0x13,0x20,

                           0x00,0x96,

                           0x60,0x50,

                           0xAF,0x50,

                           0x04,0x03,

                           0x05,0x01,

                           0x00,0x00};

    dvMMA9553_Write(MMA9553_Slave_Addr, MMA9553_Sub_Addr, Buf, 20);

}

此函数很简单,就是通过IIC给9553发送一条命令,命令的内容Buf数组中的20个字节    的数据。

dvMMA9553_Write()函数的第一个参数代表MMA9553L的地址,为0x4C。datasheet中有说明。

b3.png

#define MMA9553_Slave_Addr  0x4C

dvMMA9553_Write()函数的第二个参数代表寄存器地址,为0x00。

#define MMA9553_Sub_Addr    0x00

发送的这一串命令:0x15,0x20,0x00,0x10,0x0C,0xE0,0x13,0x20,0x00,0x96,0x60,0x50,0xAF,0x50,0x04,0x03,0x05,0x01,0x00,0x00 具体是什么含义呢?

0x15:表示Application ID,计步器的Application ID就是0x15

b4.png

0x20:表示这条命令是Write Config command,即这条命令是用来写Configuration 寄存器的。

0x00:表示配置寄存器的偏移地址。

0x10:表示要写16字节的内容。

0x0C,0xE0,0x13,0x20,0x00,0x96,0x60,0x50,0xAF,0x50,0x04,0x03,0x05,0x01,0x00,0x00 这16字节就是写入配置寄存器中的具体内容。

配置寄存器共用8个,分别是Sleep Minimum register,Sleep Maximum register,Sleep Count Threshold register,Configuration/Step Length register,Height/Weight register,Filter register,Speed Period/Step Coalesce register,Activity Count Threshold register,每个寄存器为16 bit(2 字节),所以总共16字节。

config.png

第二个函数 pedometer_enable(),该函数的具体实现如下:

void pedometer_enable(void)

{

    unsigned char Buf[]={0x17,0x20,0x05,0x01,0x00};

    dvMMA9553_Write(MMA9553_Slave_Addr, MMA9553_Sub_Addr, Buf, 5);

}

这次写入的命令是0x17,0x20,0x05,0x01,0x00

0x17:表示Application ID

b5.png

0x20:表示这条命令是Write Config command

0x05,0x01,0x00 这三个表示在偏移地址0x5处,写入一个字节的数据0x00

b6.png

其他几个函数也类似,都是写入一条命令,对某种Application的配置寄存进行设置。

初始化完了,现在就可以读取步数了。

通过调用pedometer_main() 函数就可以读取到步数。

该函数的实现如下:

void pedometer_main(void)

{

    unsigned char Buf[20];

    pedometer_cmd_readstatus(); // read  status

     while(1)

        {

           dvMMA9553_Read(MMA9553_Slave_Addr, MMA9553_Sub_Addr, Buf, 2);

           if(Buf[1]==0x80)

           {

              dvMMA9553_Read(MMA9553_Slave_Addr, MMA9553_Sub_Addr, Buf, 16);

              break;

            }

        }

        m_status.StepCount = Buf[6] * 256 + Buf[7];

        m_status.Distance  = Buf[8] * 256 + Buf[9];

        m_status.Calories  = Buf[12] * 256 + Buf[13];

}

主要调用了两个函数,一是pedometer_cmd_readstatus(),这个函数的实现如下:

void pedometer_cmd_readstatus(void)

{

    unsigned char Buf[]={0x15,0x30,0x00,0x0C};

    dvMMA9553_Write(MMA9553_Slave_Addr, MMA9553_Sub_Addr, Buf, 4 );

}

它是发送了0x15,0x30,0x00,0x0C这条命令

0x15:表示Application ID

0x30:表示Read Status command

0x00:表示偏移地址

0x0C:表示需要读的字节数为12

之后调用dvMMA9553_Read()函数,通过IIC读取16字节的数据(4字节起始信息+12字节status register内容),读到的16字节数据如下:

oo1.png

Step count register寄存器如下,通过其值可以算出步数来。

oo2.png

   另外还可以读取三轴加速度的值,过程与读取步数是类似的,也是先写配置寄存器,然后再读取状态寄存器。
  总的来说操作MMA955L的关键搞清楚有两个重要的寄存器:配置寄存器状态寄存器。配置寄存器可读可写,状态寄存器只可读。
写配置寄存器,格式是:
APP_ID+0x20+offset+number+number字节的内容
读配置寄存器,格式为:
先发送:APP_ID+0x10+offset+number, 再通过IIC读number+4字节的内容,前4字节为起始信息。
读状态寄存器,格式为:
先发送:APP_ID+0x30+offset+number,再通过IIC读number+4字节的内容,前4字节为起始信息。

读Command 回的内容如下:
b7.png

タグ(1)
添付
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-01-2015 05:50 AM
更新者: