MK66 封装替代

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

MK66 封装替代

494件の閲覧回数
lizboxy
Contributor I

Hi,Sir:

现在客户在用MK66FN2M0VMD18  (BGA封装),想将换为MK66FN2M0VLQ18封装(QFP),但仔细对比发现BGA封装有个专用的引脚“RTC_WAKEUP”,是有使用到这个功能,但QFP的是没有的。

那请帮忙确认一下,还能换吗,如果可以的话,我们在硬件和软件上需要做哪些升级或改动?

还请建议,谢谢!

0 件の賞賛
返信
1 返信

478件の閲覧回数
vicentegomez
NXP TechSupport
NXP TechSupport

If you are using the function RTC_WAKEUP pin, this is not present on the QFP version, thus you do not have this function

Sorry

regards

0 件の賞賛
返信