请问KL28Z512 的SIRC 在STOP mode 下,LPUART能否正常接收外部串口数据?

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

请问KL28Z512 的SIRC 在STOP mode 下,LPUART能否正常接收外部串口数据?

2,202 次查看
yunyang
Contributor I

请问KL28Z512 的SIRC 在STOP mode 下关闭(Slow IRC Stop disable),LPUART如何正常接收数据?

0 项奖励
6 回复数

1,979 次查看
yunyang
Contributor I

sorry,我没有把问题描述清楚。时钟都是用SIRC。

是这样,我设定到VLPS模式,必须把SIRCCSR设置成“Slow IRC is disabled in Stop modes”,这样功耗才能11.5uA!!

然后设置WFI---中断唤醒;

虽然AD、IIC能使用,但LPUART 出现不能及时唤醒接收数据的情况,只有SICCSRSlow IRC is enable in Stop modes”打开,才能LPUART正常工作,但此时功耗多了200多uA!

请问我该怎么做才能保证在VLPS模式下LPUART能正常接收

pastedImage_2.png

0 项奖励

1,979 次查看
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi YunYang,

    回答你的第一个问题:要查看LPUART是否能在STOP下工作,就看看它的时钟源是否在对于的模式工作:

pastedImage_1.png

pastedImage_2.png

就算你把SIRC关掉,你还可以选择其他STOP模式下工作的时钟,这样LPUART还是能够工作的。


Have a great day,
Kerry

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,979 次查看
yunyang
Contributor I

额。能帮忙看下这个问题?

sorry,我没有把问题描述清楚。时钟都是用SIRC。

是这样,我设定到VLPS模式,必须把SIRCCSR设置成“Slow IRC is disabled in Stop modes”,这样功耗才能11.5uA!!

然后设置WFI---中断唤醒;

虽然AD、IIC能使用,但LPUART 出现不能及时唤醒接收数据的情况,只有SICCSRSlow IRC is enable in Stop modes”打开,才能LPUART正常工作,但此时功耗多了200多uA!

请问我该怎么做才能保证在VLPS模式下LPUART能正常接收

0 项奖励

1,979 次查看
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

楼主你好!

不好意思,迟回复你了。

如果在低功耗下,关掉SIRC不能唤醒UART, 开启之后,就能唤醒。我觉得你应该把你的LPUART的时钟源配置为SIRC。

你可以查看下你LPUART的时钟源是不是SIRC。

另外,你说如果关闭SIRC,LPUART不能及时唤醒是什么意思?是不能唤醒,还是要多发几次才能唤醒?


Have a great day,
Kerry

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 项奖励

1,979 次查看
yunyang
Contributor I

还有这张图上颜色mark的,

pastedImage_1.png

我配置如下: SIRC at 8MHz, SIRC_DIV3 = 4MHz ,DIV 0、1  is disable.

   Set mode to RUN mode and VLPS mode

 DIVCORE = 4MHz, DIVSLOW = 4MHz

 Change to VLPR mode.

然后while(1){

    /* VLPS */

}

为何此时平均功耗达到190uA?

0 项奖励

1,979 次查看
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi YunYang,

   你贴出的图片只是模块的时钟,而不是CPU的时钟,你需要看这个图:

pastedImage_1.png

你的图片的意思是添加那个对应的模块,要加那么多功耗,真正的基础功耗,要看我上面的图。

希望能帮到你!


Have a great day,
Kerry

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 项奖励