在低功耗模式下运用ADC范围比较模式实现恒温控制

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

在低功耗模式下运用ADC范围比较模式实现恒温控制

在低功耗模式下运用ADC范围比较模式实现恒温控制

最近在论坛、QQ群里好多人都在讨论低功耗设计,想到之前遇到的一个客户也有这方面的一个要求,顺着他的想法做了一个在低功耗模式下使用ADC的例子。客户要做的是一个恒温控制,在设定温度范围内让MCU进入休眠状态,只有在超过温度范围后才唤醒MCU进行温度调节。话不多说,让我们开始例程介绍。

运行平台:

FRDM-25Z

IARv7.3

KL25_SC代码包中platinum工程上修改

Low Power Mode 简介

飞思卡尔Kinetis系列MCU基于90纳米TFS技术,使得MCU在低功耗模式下,拥有良好的性能和功耗表现,KL系列更是被评为业内最低功耗的MCUKL25Z 功耗模式总共有 11 种,分别是:RunVLPRWaitVLPWStopVLPSLLSVLLS3VLLS2VLLS1VLLS0,能够满足客户对MCU各种低功耗的配置要求,在深度睡眠模式下智能外设能够处理相应数据而不需要唤醒内核。

51787_51787.png图1.png  

1

在本设计中需要在低功耗模式下监控温度,热电偶的电信号需要用到ADC进行采样,查手册可知ADC能够运行的最低功耗模式是VLPS模式。VLPS模式下大部分外设仍然可以使用,但需要注意的是在VLPS模式下总线时钟是禁止的,因此在进入VLPS模式前应该将ADC的时钟设为ADACK,不然它进入VLPS模式后就嗝屁了。VLPS模式下只能采用硬件触发来触发ADC采样,本例采用的是LPMR定时器来触发ADC采样。VLPS模式下可以采用中断唤醒方式,本例采用ADC中断唤醒。当然也可以采用异步DMA通道来搬运ADC转换结果,搬运完成后自动回到VLPS模式下,感兴趣的话也可以试一下这种方式哈。

51794_51794.png图2.png 

2

代码介绍:   

int main (void)

{     

#ifdef CMSIS  // If we are conforming to CMSIS, we need to call start here

    start();

#endif     

    lptmr_init(1000,LPTMR_USE_LPOCLK);   //trigger ADC per 1000ms     // 初始化代码中设置LPO作为lptmr的时钟源,保证lptmr在VLPS下能够正常工作;

    init_ADC16();                                                                                          //初始化ADC,设置ADC硬件触发源为lptmr,使能ADC范围比较模式,即当转换结果小于C1V,大于C2V时保存结果;

    enable_irq(ADC0_irq_no);                                                                      //在进入低功耗模式前使能ADC中断。

    printf("Enter VLPS mode...\r\n");

    clockMonitor(OFF);

    enter_vlps();  

  while(1)

  {       

          if(flag_wakeup == 1)

          {

            flag_wakeup = 0;

            ADC0_SC2 &= ~ADC_SC2_ACFE_MASK; 

            disable_irq(ADC0_irq_no);                                                              //退出后,为调节温度需关闭范围比较模式,同时关闭ADC中断,采用查询模式;

            printf("Wake up from VLPS..\n");

            printf("adcresult = %d\n",adcresult);

          }                   

          if((ADC0_SC1(0) & ADC_SC1_COCO_MASK) == ADC_SC1_COCO_MASK)     //查询转换结果

          {

            adcresult = ADC0_R(0);

            printf("wake up adcresult = %d\n",adcresult);

            if((adcresult>= 4000) && (adcresult<= 5000))                                   //当调节到ADC结果再次进入调节范围时,准备进入低功耗模式;

            {

              ADC0_SC2 |= ADC_SC2_ACFE_MASK;                                         //为实现监控,重新使能范围比较模式和ADC中断。

              enable_irq(ADC0_irq_no);

              printf("Enter VLPS mode...\n");

              clockMonitor(OFF);

              enter_vlps();

            }

          }           

  }

}

 

     实验结果:

     设置比较值为4000~5000,打印结果如下:

51795_51795.pngpastedImage_13.png

图3

      好了,就这些了,第一次写技术文章,很浅显的东西说了一大堆,比较乱,望批评指正哈。

      附件为参考代码。

添付
コメント

Hi FanXi,非常感谢!实测电流是多少呢?

評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-17-2015 12:16 AM
更新者: