tabview无法在软件中设置tab为0

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

tabview无法在软件中设置tab为0

Jump to solution
318 Views
will4
Contributor I

如题,当我想使用tabview茶创建一个滑动窗口的时候,我必须将tab的高设置为0,但是gui der软件中最小只能设置为1

0 Kudos
Reply
1 Solution
256 Views
XuZhang
NXP Employee
NXP Employee

hi,will4

感谢您提出的问题和意见,我会上报这个问题到软件部门。

BR

Xu Zhang

View solution in original post

4 Replies
267 Views
XuZhang
NXP Employee
NXP Employee

hi,will4

可以尝试修改工程中的这行代码ui->blueCounter_tabview_1 = lv_tabview_create(ui->blueCounter, LV_DIR_TOP, 0);

XuZhang_0-1725851842579.pngXuZhang_1-1725851851906.png

希望可以帮助你。

BR

Xu Zhang

0 Kudos
Reply
261 Views
will4
Contributor I
你好,zhang,感谢您的回复,您这个我在知道,但是我更希望在guider里面直接就可以设置,这样我就可以直接使用模拟器运行而不是下载到芯片里面去,这样方便查看效果,并且如不能设置,对其他控件的位置也有影响,后续还需要手动去调节吸附在这个tab上的其它控件的位置,这样就增加了移植的工作量了
0 Kudos
Reply
257 Views
XuZhang
NXP Employee
NXP Employee

hi,will4

感谢您提出的问题和意见,我会上报这个问题到软件部门。

BR

Xu Zhang

251 Views
will4
Contributor I
谢谢
0 Kudos
Reply