发现导出的字体C文件里面没有逗号

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

发现导出的字体C文件里面没有逗号

688件の閲覧回数
DengXiaoHua
Contributor I

发现在导出来的字体C文件里面没有逗号,输入,在屏上显示的是-

0 件の賞賛
返信
7 返答(返信)

606件の閲覧回数
LiubinGong
NXP Employee
NXP Employee

Hi @DengXiaoHua 

   请确保您输入的标点符号是英文的,如果是中文的标点符号请确保您选择的字体库支持该中文字符。谢谢.

Best Regards

Liubin

0 件の賞賛
返信

602件の閲覧回数
DengXiaoHua
Contributor I

不用输入,选择一个其它的字体,看看生成的C文件里面有没有这个逗号。你们可以试一下

0 件の賞賛
返信

596件の閲覧回数
LiubinGong
NXP Employee
NXP Employee

@DengXiaoHua 

我们是根据输入的字符和字体库生成对应的字体c 文件的。默认的是字母和数字,所有生成的时候没有标点是正常的。

BR

Liubin

0 件の賞賛
返信

651件の閲覧回数
DengXiaoHua
Contributor I

所有的字体好像都没有

0 件の賞賛
返信

644件の閲覧回数
KelvinQi
NXP Employee
NXP Employee

我尝试了simsun,输入中文字符的逗号“,”可以显示并且在输出的C文件中可以看到。

KelvinQi_0-1700541357152.png

 

Kelvin Qi

0 件の賞賛
返信

637件の閲覧回数
DengXiaoHua
Contributor I

CA93FF05-FB39-4c00-8C36-268E34938113.pngDA0D2E0D-B8DD-4fdd-A0F7-6A9494F7DBF4.pngsimsun字体是有的,但是其它的字体没有。我用我的字体文 件用在线转换出来的C文件是正确的

0 件の賞賛
返信

657件の閲覧回数
KelvinQi
NXP Employee
NXP Employee

请问所选用的字体是哪个?

可以尝试simsun字体。

 

Kelvin Qi

0 件の賞賛
返信