求HVP-MC56F82748芯片使用旋变解码板进行编解码的codewarrior完整程序?

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

求HVP-MC56F82748芯片使用旋变解码板进行编解码的codewarrior完整程序?

1,836 次查看
建雄惠
Contributor I

芯片为HVP-MC56F82748芯片,高压开发平台HVP-MC3PH。

使用旋变解码板进行编解码,高压开发环境,220V。

求一个满足如上所述条件的codewarrior完整程序?

标签 (1)
0 项奖励
回复
1 回复

1,417 次查看
xiangjun_rong
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,  建雄 惠

用旋变解码板进行编解码来获取位置信息, 进而控制电机, 我们没有完整的工程。 但是, 我门开发了库函数, 基于旋变的两个正交电压来获取转子位置信息。

请参考56800Ex_ACLIB.pdf 的section 3.4 ACLIB_AngleTrackObsrv。

旋变解码的库包含在mortorcontrol 的库函数中。

你可以download  motor control 函数库, 这是连接:

http://www.freescale.com/products/more-processors/dsp-dsc/dscs/mc56f84xxx/digital-signal-controllers...

你可以download “56800E DSC Embedded Software and Motor Control Library ”。

pls download an1942 for the algorithms:

http://cache.freescale.com/files/product/doc/AN1942.pdf?fsrch=1&sr=3&pageNum=1

BR

Xiangjun Rong

0 项奖励
回复