寻求HVP-56F82748带编码器的程序

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

寻求HVP-56F82748带编码器的程序

1,028 次查看
建雄惠
Contributor I

本人已购买HVP-MC3PH高压开发平台及HVP-56F82748控制卡,想使用旋变解码板进行解码处理,故想寻求基于旋变解码板的能在HVP-56F82748上使用的电机控制程序。

或者寻求《AN4813:Encoder Position and Speed Sensing Utilizing the Quad Timer on the MC56F827xx DSCs》这篇文章中的完整程序,并且最好是这篇文章中基于MC56F82748的程序。

或寻求《基于MC56F82748 DSC的单电阻采样三项交流感应电机的矢量控制》这篇文章中的完整程序。

标签 (1)
0 项奖励
0 回复数