我的英文水平不是太好,请见谅我用中文描述我的问题吧,抱歉!
应用背景是这样的:
我们公司参考T2080RDB自己做的板卡,同时把fm1-mac1定义成了SGMII类型的接口(T2080RDB板卡中fm1-mac1默认为xgmii,其他设计和T2080RDB官方板卡一致),该接口接到了一个交换机上。然后我修改了RCW和U-BOOT中SGMII相关的一些配置,保证能与交换机之间建立正常的链路连接。起初,我把nor flash整个片子进行了擦除,然后部署了RCW和uboot文件,待uboot启动完成后通过读寄存器的方式可以看到SGMII链路是正常的;接着又烧写了fsl_fman_ucode_t2080xx.bin文件(此时nor flash中只有rcw、uboot.bin和fsl_fman_ucode_t2080xx.bin文件),烧写完重启板卡,再次读取SGMII链路状态就发现链路无法正常连接了;如果单独擦除fsl_fman_ucode_t2080xx.bin文件,连接又正常了;我不清楚fsl_fman_ucode_t2080xx.bin文件为什么会造成这样的影响,如果不烧写fman文件网络又不能正常收发数据。
所以,在修改完fm1-mac1的接口类型后,是不是就不能使用t2080rdb工程自带的fman文件了?我该怎么自定义fman文件来匹配我们自己的板子?
Hello leon liu,
在修改完fm1-mac1的接口类型后可以使用SDK 里面带的T2080 fman ucode 文件,
不需要修改fman ucode 文件来匹配自己的板子。
Thanks
Yiping
感谢您的回复,之后我会通过添加打印的方式进一步查看该问题。
另外我们公司还有一个自定义的p2020的板卡,该板卡留出了一个srio1端口,同样另一端也是接到了一个交换芯片上。我有几个问题想向您请教下:
1、p2020 srio驱动是不是没有类似usdpaa这样的应用程序来进行测试?因为p2020没有dpaa结构。
2、根据<QorIQ-SDK-1.9-IC-RevA>中第7章16节对Serial Rapid I/0 interface menuconfig进行了相应的设置;但是在配置设备树dts的时候我有几个疑问:
1)该手册中的示例板卡是p4080ds,但是为什么中断号和《P4080RM》上的对不上?
<QorIQ-SDK-1.9-IC-RevA>中的配置:
<P4080RM>内部中断一节:
2)下面是我配置的dts:
rapidio@ffec0000 {
compatible = "fsl,srio";
#address-cells = <2>;
#size-cells = <2>;
fsl,srio-rmu-handle = <&rmu>;
/*sleep = <&pmc 0x00080000>;*/
reg = <0 0xffec0000 0 0x11000>;
ranges;
port1 {
#address-cells = <2>;
#size-cells = <2>;
cell-index = <1>;
//ranges = <0 0 0 0xa0000000 0 0x10000000>;
ranges = <0 0 0 0xa0000000 0 0x10000000>;
};
};
rmu: rmu@d3000 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
compatible = "fsl,srio-rmu";
reg = <0xd3000 0x500>;
ranges = <0x0 0xd3000 0x500>;
message-unit@0 {
compatible = "fsl,srio-msg-unit";
reg = <0x0 0x100>;
interrupts = <
37 2 0 0 /* msg1_tx_irq */
38 2 0 0>;/* msg1_rx_irq */
};
message-unit@100 {
compatible = "fsl,srio-msg-unit";
reg = <0x100 0x100>;
interrupts = <
39 2 0 0 /* msg2_tx_irq */
40 2 0 0>;/* msg2_rx_irq */
};
doorbell-unit@400 {
compatible = "fsl,srio-dbell-unit";
reg = <0x400 0x80>;
interrupts = <
33 2 0 0 /* bell_outb_irq */
34 2 0 0>;/* bell_inb_irq */
};
port-write-unit@4e0 {
compatible = "fsl,srio-port-write-unit";
reg = <0x4e0 0x20>;
interrupts = <32 2 1 11>;
};
其中port1 节点中的ranges = <0 0 0 0xa0000000 0 0x10000000>;根据我目前掌握的知识它的起始地址和大小没有一个指定的值,于是我就这样设置的。如果设置成其它值,在fsl_rio.c中request_resource(&iomem_resource, &port->iores)会检测出错误。
然后中断号我是根据<P2020RM>来设置的。
现在的情况是我想通过该p2020板卡像交换芯片发送维护包,但是在交换机那端没有收到任何数据包,而且在调用fsl_rio_config_read()函数时会出现总线错误。
下面是启动打印:
Setting up RapidIO peer-to-peer network /rapidio@ffec0000
fsl-of-rio ffec0000.rapidio: Of-device full name /rapidio@ffec0000
fsl-of-rio ffec0000.rapidio: Regs: [mem 0xffec0000-0xffed0fff] fsl-of-rio ffec0000.rapidio: rmu Regs: [mem 0xffed3000-0xffed34ff] fsl-of-rio ffec0000.rapidio: bellirq: 34
fsl-of-rio ffec0000.rapidio: pwirq: 32
fsl-of-rio ffec0000.rapidio: /rapidio@ffec0000/port1: LAW start 0x00000000a00000
00, size 0x0000000010000000.
fsl-of-rio ffec0000.rapidio: RapidIO PHY type: Serial
fsl-of-rio ffec0000.rapidio: Hardware port width: 4
fsl-of-rio ffec0000.rapidio: Training connection status: Single-lane 0
fsl-of-rio ffec0000.rapidio: RapidIO Common Transport System size: 256
msg_start = 0
/soc@ffe00000/rmu@d3000/message-unit@0: txirq: 37, rxirq 38
。。。。。。。。。。。。。。。。
下面是srio初始化完成后,调用
fsl_rio_config_read(struct rio_mport *mport, int index, u16 destid,
u8 hopcount, u32 offset, int len, u32 *val)函数的打印:
对应参数:fsl_rio_config_read(mport,0, 0,1,0,4,*val)
Machine check in kernel mode.
Caused by (from MCSR=10008): Bus - Read Data Bus Error
Oops: Machine check, sig: 7 [#1]
SMP NR_CPUS=2 P2020 RDB
Modules linked in:
NIP: c001be80 LR: c001be1c CTR: c031159c
REGS: effeff10 TRAP: 0204 Not tainted (3.8.13-rt9)
MSR: 00029000 <CE,EE,ME> CR: 24000422 XER: 20000000
TASK = ef9e6be0[1287] 'srio' THREAD: c78aa000 CPU: 1
GPR00: c001be1c c78abeb0 ef9e6be0 00000008 00021000 00000005 c0311d58 00000471
GPR08: 00000004 c06c1174 c06c117c 0000051f 0000051f 10018b54 00000000 00000000
GPR16: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 100942ac 100942bc
GPR24: 1009425c 00000000 1008cf3c 4802dd2c bf888174 c05f75f4 f1080000 ffffffea
NIP [c001be80] fsl_rio_config_read+0x180/0x190
LR [c001be1c] fsl_rio_config_read+0x11c/0x190
Call Trace:
[c78abeb0] [c001be1c] fsl_rio_config_read+0x11c/0x190 (unreliable)
[c78abed0] [c001bf8c] srio_3210_read+0xfc/0x140
[c78abef0] [c00db368] vfs_read+0xb0/0x170
[c78abf10] [c00db474] sys_read+0x4c/0xa8
[c78abf40] [c000e044] ret_from_syscall+0x0/0x3c
--- Exception: c01 at 0xff5bf10
LR = 0x100007bc
Instruction dump:
3be00000 386375e4 4cc63182 4853612d 4bfffed4 7c0004ac a09e0000 0c040000
4c00012c 5484043e 4bffffd4 7c0004ac <809e0000> 0c040000 4c00012c 4bffffc0
---[ end trace b0977f143707ce9c ]---
Hello leon liu,
请建一个新题来记录你的新的问题, 根据我们系统里面的规则, 一个问题使用一个case 来跟踪。
Thanks,
Yiping