fs26 进入normal出现无法重新烧录程序的问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

fs26 进入normal出现无法重新烧录程序的问题

3,077 Views
MNN
Contributor II

我的项目使用fs26+s32k344的组合。当我第一次把我的程序烧录到板子上,程序可以正常跑,SBC错误计数器的值一直是0,SBC状态机也是normal状态。当我重新上电后,我无法使用劳特巴赫重新烧录代码;但是mcu是正常在跑程序的,可以使用劳特巴赫Attach程序。请问一下,这是什么情况?有可能出现这种情况的原因是什么?

 

0 Kudos
Reply
10 Replies

3,064 Views
MNN
Contributor II

SBC重新上电后是NORMAL状态,程序没有跑飞,SBC的输出不明白是什么意思?SBC和MCU可以通讯。但是在DEBUG模式下,给mcu重新上电,我使用劳特巴赫可以重新烧写程序。

0 Kudos
Reply

3,059 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你说的烧写程序是烧写什么程序?

0 Kudos
Reply

3,056 Views
MNN
Contributor II
就是重新把带有sbc的驱动的程序烧写进板子里面。在DEBUG模式下,板子重新上电,可以烧写程序。在NORMAL模式下,程序可以正常跑,SBC错误计数器的值一直是0,SBC状态机也是normal状态,当我重新上电后,我无法使用劳特巴赫重新烧录代码。
0 Kudos
Reply

3,072 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

重新上电后SBC 是个什么状态?程序跑飞了吗?SBC的输出还有吗,SBC还能否跟MCU通信?

0 Kudos
Reply

3,060 Views
MNN
Contributor II
SBC重新上电后是NORMAL状态,程序没有跑飞,SBC的输出不明白是什么意思?SBC和MCU可以通讯。但是在DEBUG模式下,给mcu重新上电,我使用劳特巴赫可以重新烧写程序。
0 Kudos
Reply

3,050 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

是不是OTP emulation or progamming 不能用在normal下面?

guoweisun_0-1693460482789.png

 

0 Kudos
Reply

3,043 Views
MNN
Contributor II

你好,我想问一下。我在INIT模式下,把fs26 看门狗的窗口时间设置成无限。然后进入normal模式,就算是在NORMAL模式下,是不是也不需要喂狗了?也就是禁止了看门狗?

0 Kudos
Reply

3,040 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

只能在初始化阶段设置这个功能:

guoweisun_0-1693465390787.png

 

0 Kudos
Reply

3,037 Views
MNN
Contributor II
我在初始化阶段设置了这个功能,然后我让SBC进入NORMAL。那么我就不需要持续喂狗了吗?不知道我的理解对不对
?谢谢
0 Kudos
Reply

3,034 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

可以这么理解,但是要注意的是假如SBC reset了以后再次进去INIT的阶段还是要相同的配置把 WD disable。

0 Kudos
Reply