hi 各位 我在用imx6ul,我想使用SNVS_TAMPER2 SNVS_TAMPER6 作为gpio ,我看了我的板子已经设置所有的TAMPER 为gpio模式了 uboot中: fuse read 0 3 Reading bank 0: Word 0x00000003: 703100eb 第20 21位为 11 。 我从dts中配置 MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER6__GPIO5_IO06 0x30b0 MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER2__GPIO5_IO02 0x30b0 出现问题,1. GPIO5_IO06 下拉不成功。但是我使用/sys/class/gpio 接口时,是正常的。难道不是这么配置吗? 2. GPIO5_IO02 使用/sys/class/gpio 接口 不正常,不能导出节点,我用debugfs看了一下,GPIO5_IO02已经被使用: GPIOs 128-159, platform/20ac000.gpio, 20ac000.gpio: gpio-130 (? ) out lo gpio-135 (spi32766.0 ) out lo gpio-136 (? ) out lo gpio-138 (spi4 ) out lo gpio-139 (spi4 ) out lo
其中gpio-130 就是GPIO5-IO02 ,但是我看了一下我的dts 和 dtsi ,从始至终我也没看到哪儿地方用了GPIO5-IO02 , 请教,这两个问题该怎样解决?附件是我使用的device tree. |
Original Attachment has been moved to: imx6ul.dtsi.zip
Original Attachment has been moved to: imx6ul-14x14-evk.dts.zip
已解决! 转到解答。
Hi,
这两个引脚在开发板上均做为GPIO来工作的,那么在它的BSP中,都会配置为GPIO来使用。你在dts中的配置,仅仅是把它们复用为GPIO,并没有配置它们,是输入还是输出,输出HIGH还是LOW电平。所以,其中GPIO5_IO06没有输出你期待的LOW电平。
关于GPIO5_IO02占用的问题,这个应该你没有注释掉开发板上的配置或者把它修改为你自己板子上的GPIO工作方式。所以,你还是要找一下关联的 dts, dtsi文件,找到这个引脚。
另外,移植我们的BSP到你自己的板子上,最好不要在开发板的BSP上修改,要在cpu公共的dtsi基础上,给你自己板子一个单独的dts文件,这有利于你对产品的管理,也能保证开发板配置保持原样,便于以后的产品参考。
TIC team
Weidong
Hi,
这两个引脚在开发板上均做为GPIO来工作的,那么在它的BSP中,都会配置为GPIO来使用。你在dts中的配置,仅仅是把它们复用为GPIO,并没有配置它们,是输入还是输出,输出HIGH还是LOW电平。所以,其中GPIO5_IO06没有输出你期待的LOW电平。
关于GPIO5_IO02占用的问题,这个应该你没有注释掉开发板上的配置或者把它修改为你自己板子上的GPIO工作方式。所以,你还是要找一下关联的 dts, dtsi文件,找到这个引脚。
另外,移植我们的BSP到你自己的板子上,最好不要在开发板的BSP上修改,要在cpu公共的dtsi基础上,给你自己板子一个单独的dts文件,这有利于你对产品的管理,也能保证开发板配置保持原样,便于以后的产品参考。
TIC team
Weidong