KW36做从机,手机连接后的rssi问题

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

KW36做从机,手机连接后的rssi问题

1,333件の閲覧回数
wjw2023
Contributor I

描述:ios机型上蓝牙信号衰减的比较快,高度一样,朝向一样,导致断连距离较近;

KW36做从机,IOS手机连接后,通过kw36获取到的rssi比安卓手机信号差很多,而且衰减的比较快,

目前已设置从机为1M phy,但是不知道设置的是否正常,麻烦解答一下

0 件の賞賛
返信
7 返答(返信)

1,313件の閲覧回数
Christine_Li
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi, @wjw2023 

请问IOS和Android版本分别是多少?

KW36您使用的是哪一版SDK?

设置为2M phy是否会有相同的问题?

 

Best regards,

Christine.

0 件の賞賛
返信

1,301件の閲覧回数
wjw2023
Contributor I

Hi,

IOS版本用的15.5

安卓很多个版本都试过

KW36 SDK 2.2.5

设置为2M phy没有尝试,用了例程默认的配置和自己修改的1M都不太好

例程默认配置如下

#ifdef gBleUseHSClock2MbpsPhy_c
#if gBleUseHSClock2MbpsPhy_c
(void)Gap_LeSetPhy(TRUE, 0, 0, gLeTxPhy1MFlag_c | gLeTxPhy2MFlag_c, gLeRxPhy1MFlag_c | gLeRxPhy2MFlag_c, 0);
#else
/* If HS Clock is not enabled, set only 1M Phy as preference */
(void)Gap_LeSetPhy(TRUE, 0, 0, gLeTxPhy1MFlag_c, gLeRxPhy1MFlag_c, 0);
#endif
#endif

 

自己修改,定义宏gBleUseHSClock2MbpsPhy_c = 0

#ifdef gBleUseHSClock2MbpsPhy_c
#if gBleUseHSClock2MbpsPhy_c
(void)Gap_LeSetPhy(TRUE, 0, 0, gLeTxPhy1MFlag_c | gLeTxPhy2MFlag_c, gLeRxPhy1MFlag_c | gLeRxPhy2MFlag_c, 0);
#else
/* If HS Clock is not enabled, set only 1M Phy as preference */
//(void)Gap_LeSetPhy(TRUE, 0, 0, gLeTxPhy1MFlag_c, gLeRxPhy1MFlag_c, 0);
(void)Gap_LeSetPhy(TRUE, 0, 0, gLePhy1MFlag_c, gLePhy1MFlag_c, 0);
#endif
#endif

0 件の賞賛
返信

1,297件の閲覧回数
Christine_Li
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi, @wjw2023 

感谢反馈,我们本地尝试一下,需要一些时间,一旦有进展,会及时更新给您。

 

Best regards,

Christine.

0 件の賞賛
返信

1,264件の閲覧回数
Christine_Li
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi, @wjw2023

请问您import SDK example时使用的是哪一个例程?

Best regards,

Christine.

タグ(1)
0 件の賞賛
返信

1,258件の閲覧回数
wjw2023
Contributor I

wireless_examplea bluetooth w_uart

0 件の賞賛
返信

1,218件の閲覧回数
Christine_Li
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi, @wjw2023 

跟我们同事请教了一下,接收端的接收的信号强度,取决于,发送端信号强度,两端距离,和空中衰减

如果两设备环境一样(距离一样,空中衰减也一样)那可能决定信号的就是发送端信号强度

请帮忙确认IOS 与安卓手机两者的 信号发射强度是不是一样的?

 

Best regards,

Christine.

0 件の賞賛
返信

1,231件の閲覧回数
Christine_Li
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi, @wjw2023 

感谢提供的信息。

我这边已经借到了KW36,但是set up 环境遇到了一点问题。为了加快问题解决进度,我在本地尝试复现的同时也提交一个internal  case 给我们的专家团队来check一下这个performance的兼容性问题。有进展会第一时间sync给您。

另外,可否麻烦帮忙试试2M上是否有相同问题?

还有您的RSSI信息是如何获取的?通过手机的APK吗?是的话,麻烦分享一下, 我们尽量保持测试环境和手法的一致性。

 

Best regards,

Christine.

0 件の賞賛
返信