使用 IAR 芯片是 S32K118 修改 ICF 文件中的代码的起始地址 为什么 中断向量表的字节数 变多了很多呀?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

使用 IAR 芯片是 S32K118 修改 ICF 文件中的代码的起始地址 为什么 中断向量表的字节数 变多了很多呀?

306件の閲覧回数
Andypanfan851013_
Contributor I


你好,我在使用 S32K118 芯片 和  IAR 编译时,只是修改了 ICF (连接配置文件)中的起始地址从 0X000000 改到了 0X0000C000  编译后中断向量表的字节数 怎么从  192 个字节变成了 738 个字节呀?这个是我的  icf 文件哪里还需要修改吗?

 

ラベル(1)
タグ(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

272件の閲覧回数
lukaszadrapa
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi @Andypanfan851013_ 

Are you sure this is correct?

lukaszadrapa_0-1715929225301.png

Shouldn't the end address be higher than start address?

Regards,

Lukas

0 件の賞賛
返信