Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf里面有说imx6ul不支持qt5,我用linux4_1_15_1.1.0版本,如果用qt4.8版本,有没有可可编译成qt4.8的rootfs文件系统,yocto 项目该如何操作?
Hello xinjian,
我们的Yocto BSP支持了QT5的编译,如果你想使用Yocto环境去编译QT4.8,那么你可以参考Yocto对QT5的编译,加入QT4.8的编译配置,所以你需要查看一下QT5的编译方法和过程,才能加进去。
另外,你需要的仅仅是rootfs,也可以下载好QT4.8的source code,单独对它进行编译即可,这方面的文档,可以从网上获取很多资料。
伟东
你好!
有人在imx6ul 下可运行QT5 ;参见http://v.ku6.com/show/MyC_AhQgZb1AqGpSjaHdVQ...html,而freescale user guide说明是不支持的,如果可运行话,要不要加什么插件来支缺IPU