你好!如果我想用i.mx6UL自带的SPI1挂两个SPI设备,其中一个设备的片选是SPI1_SS0,另外一个设备的片选用普通GPIO模拟,可以实现么?非常感谢!

キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 

你好!如果我想用i.mx6UL自带的SPI1挂两个SPI设备,其中一个设备的片选是SPI1_SS0,另外一个设备的片选用普通GPIO模拟,可以实现么?非常感谢!

ソリューションへジャンプ
628件の閲覧回数
怡帆华
Contributor I

你好!如果我想用i.mx6UL自带的SPI1挂两个SPI设备,其中一个设备的片选是SPI1_SS0,另外一个设备的片选用普通GPIO模拟,可以实现么?非常感谢!

ラベル(1)
0 件の賞賛
1 解決策
312件の閲覧回数
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

You can use gpio for both chip select signals. Here is the example:

https://community.nxp.com/message/1023960?commentID=1023960#comment-1023960 

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
313件の閲覧回数
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

You can use gpio for both chip select signals. Here is the example:

https://community.nxp.com/message/1023960?commentID=1023960#comment-1023960 

0 件の賞賛