请问S32K14 系列的SPI在工作时能进行主机从机切换吗?

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

请问S32K14 系列的SPI在工作时能进行主机从机切换吗?

618 Views
xinyuan2023
Contributor I

请问S32K14 系列的SPI在工作时能进行主机从机切换吗?

即刚开始工作是主机,突然想变从机,可以动态设置吗?谢谢!

0 Kudos
4 Replies

607 Views
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi@xingyuan2023

           SPI的工作机制一般是一主多从,实现的本质是Master和Slave的移位寄存器的数据交换,没见过你说的这种自动交换的特性,在运行过程中将Master改为Slave肯定是可以的,无缝的那种肯定是没有的。

0 Kudos

603 Views
xinyuan2023
Contributor I
谢谢Senlent,还想详细请教一下:

(1) A设备为主机,B设备为从机,A和B要数据完成工作过程。
(2)如果B需要和A要数据。
(3)那么此时,可否将A改为从机,B改为主机。
(4)如果(3)能实现的话,B和A要数据完成工作过程。
0 Kudos

598 Views
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi@xinyuan2023

这种讨论没有意义,不标准的实现方式有太多种,但是这并不符合标准

如果你有实际的项目是需要这样实现的,请给出你的slave器件信息,通常Slave的Clock是由Master提供的,MCU可以随意切换没啥关系,你的Slave怎么切换成Master我很是疑问,你这个应用场景我就没见过

0 Kudos

595 Views
xinyuan2023
Contributor I
麻烦Senlent 了 ,只是团队有这个想法,所以才来咨询是否可行,现在得到权威的解答,心安了!
0 Kudos