亲爱的恩智浦你好,我在使用S32 DS3.5版本时遇到了一些问题,我在点击“更新源代码”按钮时软件100%会未响应,尝试过更改安装路径,重装系统等办法,但都没有解决。我们规定只能使用3.5版本,希望能得到您的回复。以下是一些可能需要的信息:
JAVA版本:1.8.0_371
处理器 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 2.30 GHz
机带 RAM 16.0 GB (15.7 GB 可用)
系统类型 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
版本 Windows 10 专业版
版本号 22H2
操作系统内部版本 19045.2006
体验 Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0
Solved! Go to Solution.
十分感谢您的回复,问题已经解决了:无论我使用的是win10专业版还是win11家庭版,在使用S32DS V3.5,点击“更新源代码”按钮的时候,软件100%会未响应并且停止运行,只能关闭软件,当我换成win11专业版的时候便没有出现过这个问题。
Hi,
what's your target device and installed RTD package version? Is there some error message?
十分感谢您的回复,问题已经解决了:无论我使用的是win10专业版还是win11家庭版,在使用S32DS V3.5,点击“更新源代码”按钮的时候,软件100%会未响应并且停止运行,只能关闭软件,当我换成win11专业版的时候便没有出现过这个问题。