- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Dear NXP experts.
I developing the custom board based on ls1028ardb board
and attached vsc8504 phy to ls1028a cpu.
the vsc8504 phy uboot driver is added on uboot/drivers/net/phy/vitesse.c
<figure1> is block diagram, how to connect vsc8504 to cpu
<figure 1>
and ping test on uboot,
<figure2> is test configuration
Runnnig Wireshark on PC Side.
the custom board arp request packet is captured by wireshark
and pc send reply packet, but custom board can't receive the reply
but sometimes can receive about once in a hundred
Please refer and feedback.
what i should do?
===================== RCW ==========================
CLK_OUT_PMUX=0
63 ASLEEP_PMUX=0
64 RESET_REQ_PMUX=0
65 IIC1_PMUX=0
66 HOST_AGT_PEX1=0
67 HOST_AGT_PEX2=0
68 GP_INFO=0
69 EC1_SAI4_5_PMUX=0x1
70 EC1_SAI3_6_PMUX=0x1
71 USB_DRVVBUS_PMUX=1
72 USB_PWRFAULT_PMUX=1
73 USB3_CLK_FSEL=0x27
74 ENETC_RCW=0x3
75 SPI3_PMUX=0x1
76 GTX_CLK125_PMUX=1
77 SRDS_PLL_PD_PLL1=0
78 SRDS_PLL_PD_PLL2=1
79 /*
80 *SRDS_PRTCL_S1_L0=0x9
81 *SRDS_PRTCL_S1_L1=0x9
82 *SRDS_PRTCL_S1_L2=0x9
83 *SRDS_PRTCL_S1_L3=0x9
84 */
85 SRDS_PRTCL_S1_L0=9
86 SRDS_PRTCL_S1_L1=9
87 SRDS_PRTCL_S1_L2=9
88 SRDS_PRTCL_S1_L3=9
89 SRDS_PLL_REF_CLK_SEL_S1=0
90 SRDS_S1_REFCLK_SRC_SEL=0
===================== DTS ==========================
150 &mscc_felix_port0 {
151 label = "swp0";
152 phy-handle = <&sw_phy0>;
153 phy-mode = "sgmii";
154 status = "okay";
155 managed = "in-band-status";
156 };
157
158 &mscc_felix_port1 {
159 label = "swp1";
160 phy-handle = <&sw_phy1>;
161 phy-mode = "sgmii";
162 status = "okay";
163 managed = "in-band-status";
164 };
165
166 &mscc_felix_port2 {
167 label = "swp2";
168 phy-handle = <&sw_phy2>;
169 phy-mode = "sgmii";
170 status = "okay";
171 managed = "in-band-status";
172 };
173
174 &mscc_felix_port3 {
175 label = "swp3";
176 phy-handle = <&sw_phy3>;
177 phy-mode = "sgmii";
178 status = "okay";
179 managed = "in-band-status";
180 };
181
182 &mscc_felix_port4 {
183 ethernet = <&enetc2>;
184 status = "okay";
185 };
186
187 &mdio0 {
188 status = "okay";
189 /*
190 rdb_phy0: phy0 {
191 reg = <0>;
192 };
193 */
194 /* VSC8504 QSGMII PHY */
195 sw_phy0: phy@10 {
196 reg = <0x10>;
197 };
198 sw_phy1: phy@11 {
199 reg = <0x11>;
200 };
201
202 sw_phy2: phy@12 {
203 reg = <0x12>;
204 };
205
206 sw_phy3: phy@13 {
207 reg = <0x13>;
208 };
209 };
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
it's solved
thanks