我使用的是CLRC663开发板,正常测试排频率为13.56MHZ,我们有些产品是88MHZ的,所以我想问下如何在软件里修改测试频率?
孙工
再问一个问题,如何修改RC663芯片的发射功率呢
还有一个问题,为什么我的ICODE-ILT产品频点是88MHz,也被CLRC663正常读取到?
Hi,
13.56MHz 是NFC的RX/TX的载波频率,这是ISO里规定好的,CLRC663里面是不能修改的!甚至ISO中连频差都是有严格规定的。
伟东
never-displayed