LS1021A-TWR: Full reprogram
02-03-2017
01:08 AM
1,274件の閲覧回数

z_v
Contributor I
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello,
In order to reprogram the original image I did the following:
SW2 - 01001111
SW3 - 01100101
(This is setup I got here)
But in CW I got the message:
Error: The algorithm was not able to run on the target of the flash is not configured properly
Error: Getting flash ID failed
Can you please help ?
Both banks are currently not running.
Thank you,
Z.V
2 返答(返信)
02-03-2017
04:17 PM
1,162件の閲覧回数

z_v
Contributor I
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello,
I recreated the CW RAM application project.
Now programming works fine.
Thank you !
Z.V
02-03-2017
05:27 AM
1,162件の閲覧回数

NXP Employee
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Which exactly TWR revision is in question?
Please provide photos of the on-board inscriptions and stickers.
Please provide additional information about CodeWarrior setup:
1) which Debug Configuration is used?
2) complete Flash Programmer log as a text file