NXP Tech Blog

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NXP Tech Blog

Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

昨今、サイバーレジリエンス法(EU)やJC-STAR(日本)等、世界各国で法規制が確立しつつあります。またそれらの技術要件の中には、セキュアブートの要件も入ってきており、みなさまもよく耳にする重要な機能の一つかと思います。

しかしながら、実際にはセキュアブートの仕組みを理解せず使用してるユーザーも多いです。そのため、今回はi.MX 93のセキュアブート(AHAB)を例に仕組みを解説していきたいと思います。

Read more...

More
0 0 102
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

インラインECC(Inline Error Correction Code)とは、メモリやストレージで発生するビットエラーをリアルタイムで検出・訂正する仕組みの一種です。i.MX 8M PlusのようなDDRコントローラでインラインECC機能を有効にすると、DDRアクセスのパフォーマンスは下がりますが、DDR容量の約1/8をECC領域として使用することで、ECCを保持するための専用メモリを追加する必要がありません(=BOMコストの低減)。

本稿では、インラインECCの機能説明と実装方法について紹介します。

Read more...

More
0 0 202
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

NXPは古くからスマートカードやモバイル端末向けセキュアエレメントなどの製品を展開しています。
それらの技術をもとに、組み込み用としては暗号アクセラレータ搭載MCU/MPUに加えて、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュリティ専用IC(セキュア・エレメント、セキュア・オーセンティケータ)といった製品をスケーラブルに展開しており、異なるセキュリティ強度の製品が必要になった場合も容易に移行が可能です。

またEdgeLock®セキュア・エンクレーブ、セキュア・エレメント、セキュア・オーセンティケータに対して機密情報をセキュアに書き込むクラウドサービス(EdgeLock 2GO)の提供も行っています。

本記事では、NXP製セキュリティ機能搭載製品の特長とメリットについて紹介します。

Read more...

More
0 0 340
renukasc
NXP Employee
NXP Employee

while activating activation code B25C-AEBB-4319-BAB1 in EBclient licence administartion , i get below error

Status: 9, Polling for response

Status: 11, Done

ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248)
The quantity specified exceeds maximum quantity allowed (0).
Connection to FlexNet Operations Server failed.

 

Read more...

More
0 0 340
jim_lin
NXP Employee
NXP Employee

SYSFS, as legacy interface for GPIO control in Linux. While widely used in the past, this interface has been officially deprecated in favor of the libgpiod character device interface since Linux kernel version 6.0 and later.

Read more...

More
0 0 390
jim_lin
NXP Employee
NXP Employee

On MX95, need to modify the configuration of the Config-Tools to run DDR test if the SDP is through USB2.

 

MX95 A1(engineering version, not for production) has both USB1 and USB2 enabled as SDP.

MX95 B0 will only enable one USB port as SDP, and SDP on USB1 and USB2 will be in different part-number.

Read more...

More
0 0 416
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

車載Ethernet 10BASE-T1Sの基礎についてまとめたページです

Read more...

More
0 0 725
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

本記事では、製品のセキュリティ対応において一般的に直面する課題と、それらをNXPのハードウェア・セキュリティ・ソリューション(暗号アクセラレータ内蔵MCU/MPU、EdgeLock®セキュア・エンクレーブ内蔵MCU/MPU、セキュア・エレメント/オーセンティケータ、EdgeLock 2GO:セキュア・プロビジョニング・サービス)を活用することで、どのように解決できるかを簡単にご紹介します。

(読了:10分)

Read more...

More
2 0 618
shinjihontani-b
NXP Employee
NXP Employee

欧州のCRA法、日本のJC-STAR制度、米国のU.S. Cyber Trust Markプログラムなど、各国でサイバーセキュリティ制度の整備が進む中、これまでセキュリティ機能が重視されてこなかった分野においても、セキュリティへの関心が急速に高まっています。
 
本記事では、セキュリティ機能の導入にあたる目的別のユースケース例をご紹介します。
(読了:5分)
Read more...

More
1 0 682
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso for VSC (Visual Studio Code)が無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso for Visual Studio Codeで使えるサンプル・コードも提供されており,動作検証だけでなく,さまざまなプロジェクトのベースにも使えます.

この記事を読めば,誰でも簡単にVSC開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!

Read more...

More
0 0 840
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

Automotive用EthernetにおけるMACSec技術についてまとめたページです。

第二回は、MACSec対応のデバイスをどう組み合わせるのか、について記載します。

(読了:10分)

Read more...

More
1 0 755
hiroshihiraga
NXP Employee
NXP Employee

名だたる有名企業がこぞって投資するオープンソースのRTOS、それが「Zephyr OS」です。
最近注目を集める比較的新しいRTOSである「Zephyr OS」についての概要を説明します。

(読了:10分)

Read more...

More
1 0 1,101
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動(本記事)
Read more...

More
1 0 745
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

産業用途で要求されるさまざまなセンサや,電圧・電流の高精度測定にはマイコン内蔵の汎用ADコンバータでは実現できません.
これまでにも「産業用途向け」とした専用品は各社から供給されていますが,必要な機能の統合という観点からはまだ程遠く,特に入力回路部分ではディスクリート回路での対応が必要で,それゆえに精度確保,小型化が困難でした.これに加えて,今後必須となりつつある機能安全への対応も大きな課題となっていました.
NXPの産業用アナログ・フロントエンド:NAFE13388ではこれらの課題をシンプルに解決.さらに製品ラインナップの単純化と製造工程の省力化で低コスト化を実現します.

 

Read more...

More
1 0 1,317
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

近年、車載通信の高速化に対応して車載Ethernetの導入が進んでいますが、一方でセキュリティの重要性も認識されるようになってきました。

MACSecは車載Ethernetにセキュリティ機能を提供するものです。

本記事では、車載用EthernetにおけるMACSec技術について説明します。

(読了:10分)

Read more...

More
2 0 986
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hey everyone!! This one is going to be a very brief blog. A lot of times, system developers encounter OOPS from the linux kernel while tweaking in the kernel drivers.
A kernel OOPS is a non-fatal but serious error that help developers debug the potential problems.
It is like the kernel is the patient with an illness trying to talk to a doctor and telling what is wrong with it so that the developers can identify the issue and fix it.

It generally occurs when the kernel detects an invalid operation such as an illegal memory access, NULL pointer dereferences, invalid instruction execution. An OOPS doesn't necessarily mean that the system will stop working right there and then. However, it does impact the reliability of the system until a point at which the system could potentially halt and stop working.

Read more...

More
1 0 921
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hello to you all! In this blog, we will focus on low power management in PCIe. PCIe Power management aims at reducing power consumption in PCIe devices by putting them to low power states when they are idle and bringing them back to full power state when required.

Why does it matter ?  Because PCIe devices in the market such as graphic cards, storage devices, Network Interface Cards can consume significant power when they are active. Power management allows them to scale down their power consumption during idle or periods of low activity.

Read more...

More
0 0 782
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行(本記事)
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動
Read more...

More
1 0 903
yuhe-r64908
NXP Employee
NXP Employee

このシリーズでは、低コストでコンパクトな開発ボード「FRDM i.MX 93 Development Board」を用いて、i.MX 93内のCortex-M33コア向けのSDKサンプルコードのビルドと実行方法を、ハンズオン形式で全3回にわたって解説します。

  • 【第1回】開発環境構築とMコアイメージのビルド(本記事)
  • 【第2回】U-BootとremoteprocによるMコア実行
  • 【第3回】ブートローダーによるMコアの自動起動
Read more...

More
1 0 947
gaurav_sharma
NXP Employee
NXP Employee

Hey everyone! This blog will cover the following: -

 

  1. System Overview
  2. Use-case
  3. What are Outbound and Inbound windows in PCIe and how do they work?
  4. What is ATU and why is it important in PCIe?
  5. How to configure the PCIe windows in LS1028 and iMX8QXP
  6. Code walkthrough
  7. Running the test case
Read more...

More
0 0 1,074
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

2025年よりNXP Japanから日本語の技術記事をたくさんユーザーに届けようとの想いの下、これまでに多数の技術記事(Tech Blog)を公開してまいりました。これらの情報をより体系的にご活用いただけるよう、このたびコンテンツ・マップ(PDF)を公開いたしました。

実装例やトラブルシューティングのヒントを含む実践的な内容が充実しており、開発現場での課題解決や新規プロジェクトの立ち上げ時に役立つ情報として、多くの技術者の皆様に活用いただいております。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 2,337
araki
NXP Employee
NXP Employee

バッテリーマネジメントシステム (BMS)において3つの重要な指標について以下のように解説します。

管理すべき指標とBMSの重要性を理解いただけると幸いです。

(読了:10分)

Read more...

More
1 0 1,604
shaojun_wang
NXP Employee
NXP Employee

OV5640 MINISASTOCSI is widely used in i.MX8. This article shows how to enable it on i.MX95 15x15 EVK board. The Linux version is 6.12.20.

Read more...

More
0 0 1,088
KosukeSogawa
NXP Employee
NXP Employee

NXP車載向けマイコンの機能安全対応について、通常の(機能安全非対応)マイコンと何が違うのか説明します。

(読了:5分)

Read more...

More
2 0 1,592
araki
NXP Employee
NXP Employee

バッテリーマネジメントシステム (BMS)に関する内容を以下のようにまとめています。

BMSにこれから携わる方に読んでいただけると嬉しいです。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,927
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

このブログでは,デジタル回路で使われる論理回路の種類(*TTL,*LVTTL,*CMOS)の電圧レベルの違いから,それを判断する上で重要なVOH/VOL/VIH/VILの意味について解説します.

さらに様々な変換の方法の中から,どのような電圧レベル・トランスレータを選べばよいかを解説します.

特に特別な扱いが必要となる,双方向オープンドレイン信号の変換について詳しく見てみます

Read more...

More
0 0 2,085
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

この記事では、MyNXPアカウントの登録方法を分かりやすく説明します。

またMyNXPアカウントのメリットについても簡単にご紹介します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,500
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXP製品の使用方法が分からない場合や、ドキュメントを読んでも内容が理解できないときのために、NXPでは問い合わせ窓口を用意しています。
この記事では、実際にどのように問い合わせを行えばよいのか、手順を分かりやすくご紹介します。
*2025年6月より、日本語での問い合わせが可能になりました。

Read more...

More
1 0 2,110
Yutaka_Okui
NXP Employee
NXP Employee

ある、マイコン/プロセッサに適したNXP PMIC PFシリーズ を検索するときに、助けとなる情報をまとめています。

nxp.jpの「パワー・マネジメントIC (PMIC) とシステム・ベーシス・チップ (SBC)」ページで提供されている、プロセッサに適したPMICまたはSBCの検索ツール(製品セレクタ、およびクロス・リファレンス)とあわせて使用してください。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 2,104
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

プロセス・テクノロジーの微細化に伴い、28nm以降の世代では、従来からあるFlashメモリをマイコンへ搭載することが難しくなり、各社次世代マイコンに対してFlashメモリに代わる不揮発性メモリ(NVM)を検討しています。その中のひとつがMRAMです。

本記事では、MRAMの特徴を説明します。

(読了:5分)

Read more...

More
1 0 1,500