我正在使用 IMX8MQ这款芯片,现在上电已经完成,但连接USB OTG 2.0时,电脑不识别设备,测量USB_VBUS脚为5V,USB_DN/DP脚电压均为0.6V左右,但USB_ID脚为1.8V,此引脚在我的设计上是进行悬空处理,直接连接到USB插槽上,请问这种设计是否可行,为何会引起USB_OTG不识别。
十分感谢!
你可以把你这部分原理图发过来,我们看一下。
您好 我使用的是USB1这个PHY接口,USB选用的是5pin的MICRO接口,现在这种情况我感觉我的BOOT设置存在问题。
你是不是没有用Type C, USB_ID不用的话一般悬空就可以,你接到USB槽上如何链接的?