1.我在使用MPC5744P对FS6500芯片进行初始化配置时,设置WD_WINDOW为0(disable)时,FS6500仍复位6此后进入休眠模式,请问关闭看门狗是在这个寄存器进行操作吗?
2.FS6500进入nomal模式后想开启看门狗,需要重新进入init_FS状态进行操作,该怎样进入该状态?
谢谢!
Sun,您好!
我是借用fs6500_driver驱动进行初始化配置,先执行FS65_Init();其中有配置WD_WINDOW,配置完成后再开启PIT0定时器,在定时器中断里面喂狗,我理解喂狗成功后,才进入normal状态,在喂狗之前应该是可以配置WD_WINDOW的,然而不成功。
谢谢您的回复。
如果是在INIT的阶段是可以配置WD disable的,normal的阶段不可以
Sun,您好!
能不能看看您的配置代码,将FS6500看门狗diable的上下文?
我没有驱动,只有一个参考的实例,你给我邮箱我发给你
多谢啊,我的邮箱 wangjun_21cn@163.com