AnsweredAssumed Answered

LPC4337 Ethernet  ENET_TX_CLK と TXDのタイミング

Question asked by atsuyo sano on Feb 17, 2020
Latest reply on Feb 17, 2020 by atsuyo sano

LAN8720AI is connected to LPC4337 to perform Ethernet communication.
Output from REFCLKO of LAN8720AI、 Input to ENET_TX_CLK of LPC4337.

LAN8720AI reads data at the rising edge of REFCLKO in REF_CLK Out Mode.
However, TXD [1: 0] is output from LPC4337 at the rising edge of ENET_TX_CLK.
Therefore, proper output has not been made.

I want to shift the phase of the TXD [1: 0] output from the ENET_TX_CLK input. Which register should be set and how?

 

LPC4337 に LAN8720AIを接続し、Ethernet通信を 行っています。
LAN8720AI の REFCLKOより出力 LPC4337のENET_TX_CLKに入力しています。

LAN8720AI は REF_CLK Out Modeのため REFCLKOの立ち上がりで データを読み取ります。
しかし、LPC4337からはENET_TX_CLKの立ち上がりに合わせて TXD[1:0]が 出力されてしまいます。
そのため 適切な出力ができていません。

TXD[1:0]の出力を ENET_TX_CLK入力と位相をずらしたいのですが どのレジスタ を どのように設定すれば良いでしょうか。

Outcomes