AnsweredAssumed Answered

PTN3460BS/F2 eDP和LVDS信号分辨率不一致

Question asked by zz zzz on Sep 24, 2019

NTP3460的使用问题

我们这边使用PTN3460BS/F2方案,在一体机主板上设计eDP转LVDS的转换电路,电路已经调通了,在操作系统下面DP接口输出的是1080P的信号,可以正常点亮LVDS屏(双8位LVDS屏,分辨率1920*1080),显示也正常。但是主板在上电启动后的BIOS阶段,DP接口只能输出1024*768的信号,此时,PTN3460BS/F2的LVDS接口没有信号输出,BKLTEN和PVCCEN这两个PIN,都没有输出高电平,因此LVDS屏没有被点亮。

 

 

总之,目前我们遇到的问题就是,主板BIOS阶段LVDS屏幕没有正常显示,但是进入操作系统之后,就可以正常显示。

 

请NXP技术支持工程师帮忙解答一下,万分感谢。

Outcomes