我最近使用MKM34Z256VLL7这款芯片,有几台机器放了不到2个月纽扣电池的电就被耗光了,纽扣电池容量48mAh。我将二极管拆掉,把电流表串到二极管两端,几台机器所测得的电流从10uA到80uA不等,且有时电流会从10uA逐渐上升到100多uA;软件上把所有功能都关闭,配置成低功耗模式,情况任然如此;在关机状态测量所有IO口,除了VBAT、EXTAL32、XTAL32外,其他IO口大多数有10mV左右电压。
我的问题是:
1. 数据手册上只说了在不用外部晶振情况下的电流应在1uA以下,请问在启用外部晶振时的RTC电流范围是多大?
2. 若是硬件上的问题,有没有可能是芯片被静电损坏?
3. 若不是硬件问题,软件配置上有哪些需要注意的?
电路图如下:
谢谢!
Hi 尊敬的用户
感谢您在恩智浦社区的提问,您这个问题不属于电源相关芯片的范畴,请您将问题提Kinetis MCU的技术社区
https://community.nxp.com/community/kinetis?tid=community
谢谢!
BRs
NXP